News
> News Overview
> Business & Finanzen
> Produkte
> Veranstaltungen & Messen
> Globales Nachrichtenmagazin
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Effiziente Energienutzung und Umwelt schonende Produkte

02 Juli 2008
Danfoss blickt auf 75 Jahre innovativer Ideen für eine bessere Welt zurück.

2008 ist ein ganz besonderes Jahr für Danfoss. Der Konzern kann sein 75-jähriges Bestehen feiern. Gegründet 1933 vom dänischen Ingenieur Mads Clausen, ist Danfoss heute eines der größten und bedeutendsten Unternehmen in Dänemark – und auch weltweit mit einer Vielzahl verschiedener Produkte als einer der Marktführer in seinen Segmenten präsent. Die meisten dieser Produkte dienen vor allem einem Zweck: Den Komfort der Anwender zu erhöhen, die Qualität der Herstellung zu verbessern und damit modernes Leben möglich und besser zu machen. Die Produkte helfen, Wohn- und Gewerbebauten sparsamer zu heizen sowie zu klimatisieren, sie kühlen Lebensmittel effektiver und steuern bzw. treiben Produktionslinien energiesparend an. 
Umweltschutz als Konzernziel

Danfoss hat neben kundenorientierten Lösungen den schonenden Umgang mit Ressourcen sowohl durch Einsatz der Produkte wie auch bei deren Herstellung und Entsorgung zur Firmenphilosophie erhoben. Der Konzern setzt auf einen konsequenten Schutz der Umwelt, dem effektiven und sparsamen Umgang mit kostbaren Ressourcen wie der Energie und damit verbunden der Reduzierung des Ausstoßes des Treibhausgases CO2. So unternimmt der Konzern Anstrengungen zum Einsatz Ressourcen schonender Produktionsprozesse in eigenen Produktionsstätten ebenso wie eine konsequente Entwicklung von Produkten der Wärme-, Kälte- und Antriebstechnik voranzutreiben, die den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Und als positiven Nebeneffekt den CO2-Ausstoß senken.
 
Bereich Heizung
 
Bereits 1943 entwickelte Danfoss die ersten Thermostatventile für Heizkörper. Doch erst die Energiekrise Anfang der 70er Jahre verhalf ihnen zum Durchbruch. Jeder Heizkörperthermostat spart einem Haushalt ungefähr 80 Liter Heizöl oder ein entsprechendes Äquivalent an Erdgas. Innerhalb von 5 Jahren schützt somit eine Jahresproduktion dieser Thermostate die Umwelt vor 10 Millionen Tonnen CO2. 

Bereich Kälte

Im Bereich Kältetechnik hat Danfoss bereits früh seine Kompressoren auf umweltfreundliche Kühlmittel (FCKW-frei) umgestellt. Damit nicht genug, bereitet Danfoss im Augenblick den Weg für eine effizientere Erzeugung von Kühlleistung durch drehzahlveränderbare Kompressoren (Turbocor). Sie entstehen aus einer Kooperation der Konzernbereiche Kälte- und Antriebstechnik. 

Bereich Motion Controls

Begrenzte Ressourcen und ein weltweit stark steigender Energiebedarf erfordern Maßnahmen zur effizienten Energienutzung. Diese werden zukünftig eine Schlüsselrolle spielen, denn sie sind die schnellste, größte und günstigste Möglichkeit, Klima- und Ressourcenschutz zu unterstützen. Das Einsparpotential an elektrischer Energie beträgt für Kühl- und Gefriergeräte 8 Mrd. kWh, Beleuchtung 11 Mrd. kWh und elektrische Antriebe 27 Mrd. kWh.  

Umweltverträgliche Technologien

Seit vielen Jahren engagiert sich Danfoss bei dem Schutz der Umwelt. So ist es erklärtes Ziel, in diesem Bereich einer der Vorreiter zu sein. Dazu entwickelt Danfoss Lösungen, die bei der Bekämpfung oder Beseitigung einiger der größten Umwelt- und Klimaprobleme helfen können. Neben der Selbstverpflichtung zur Förderung der Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien, konzentriert sich Danfoss daher auf die Entwicklung und den Einsatz solcher Technologien. So verringert eine große Anzahl von Danfoss Produkten den Energieverbrauch beim Heizen, Kühlen und durch die Drehzahlregelung von Antrieben. Einsparungen von bis zu 40 Prozent sind nicht ungewöhnlich.

News & Events

Interne und externe Kommunikation sind wichtige Werkzeuge, um die Gesamtziele von Danfoss zu erreichen, Aktivitäten umzusetzen und gewünschte Resultate zu erzielen.
Kommunikation basiert auf einem offenen und ehrlichen Dialog und fördert das Verständnis innerhalb und außerhalb der Danfoss Unternehmensgruppe.