Preis in Brüssel übergeben
Die Wahl und Preisverleihung an das Projekt erfolgte im Theatre du Vaudeville in Brüssel. EU Kommisar für Energie Günther h. Öttinger überreichte den Preis in der Kategorie „Sustainable Energy Communities“ an den Bürgermeister von Sonderborg, Aase Nyegaard.
Peter Mads Clausen, der Vorsitzende der Project Zero Stiftung, kommentiert den Preis so:
„Es ist schön, dass auch andere jetzt erkennen, dass Sonderborg mit diesem Projekt eine ernsthafte Initiative gestartet habt. Wir müssen das Ziel, eine CO2-neutrale Zone zu werden, erreichen, in dem wir massive Maßnahmen für mehr Energieeffizienz ergreifen und gleichzeitig die Energieversorgung der Region auf hier in der Region nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energiequellen umstellen. Wir können es schaffen, da wir hier eine hohe Konzentration an Technologieunternehmen mit erheblichen Wissen haben, die die Lösung und das Projekt vorantreiben und zum Erfolg führen können.“
Hintergrund „Project Zero“
Das ProjectZero ist die Vision, auf der Basis einer CO2-neutralen Entwicklung wirtschaftliches Wachstum in der Region Sonderburg zu schaffen.
Erklärtes Ziel des ehrgeizigen Projekts ist es, bis 2020 den Stromverbrauch der Haushalte zu halbieren und den CO2-Ausstoß um 75 % zu verringern. Bis 2029 soll dann die CO2-Belastung der Region vollständig beseitigt sein. Im Vordergrund steht dabei die Energie: intelligentes Energiemanagement beim Verbrauch sowie die Umstellung der Versorgung auf nachhaltige Energiequellen. Daneben beschäftigt sich das Projekt auch mit den damit verbundenen Umweltaspekten.
9 Hauptinitiativen bilden Basis
Initiative 1 – Etablierung einer CO2-Baseline für Sonderburg mit globalem Benchmarking Initiative 2 – Änderung von Werten, Haltungen und Verhalten – vom Kindergarten bis zum Universitätsabschluss
Initiative 3 – Entwicklung einer energie- und umweltmäßig nachhaltigen Stadtplanung für Sonderburg
Initiative 4 – Entwicklung neuer, nachhaltiger Wohnkonzepte mit integrierter Energie- und Umweltfokussierung
Initiative 5 – Das Projekt Gehry Hafenviertel nachhaltig planen
Initiative 6 – Förderung nachhaltiger Transportlösungen
Initiative 7 – Entwicklung nachhaltiger Konzepte in der Landwirtschaft
Initiative 8 – Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums von Firmen-Clustern auf der Basis von intelligentem Umwelt- und Energiemanagement und damit verbundene Schaffung von 5.000 neuen Arbeitsplätzen
Initiative 9 – Unsere Resultate und Erfahrungen dem Rest der Welt präsentieren
Für eine erfolgreiche Umsetzung setzten die beteiligten Personen und Unternehmen auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Firmen, Bürgern, Bildungsstätten und der Verwaltung der Kommune Sonderburg.
Project Zero A/S wurde im Sommer 2007 gegründet um die ProjectZero-Vision juristisch und organisatorisch zu manifestieren. Betreiber des Prozesses ist der ProjectZero-Fond. Der Fond wurde mit einem Gesamtvermögen von etwa 20 Mio. DKK (ca. 2,7 Mio. Euro) errichtet. Aufgrund des breiten Investorkreises (SydEnergi, DONG Energy, Danfoss, Nordea Danmark Fonden und die Kommune Sonderburg) ist die Organisation als eine Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu betrachten.