La Suisse
> Technique des bâtiments
> Réfrigération et conditionnement d'air gesamt
> Motion Controls
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Pour arriver chez Danfoss

Danfoss SA est située à CH-4402 Frenkendorf, à env. 12 km de Bâle. L'aéroport de Bâle-Mulhouse est situé à env. 20 km de Danfoss et peut être atteint en env. 25 minutes de voiture. 1 heure de voiture doit être prévue pour se rendre à l'aéroport de Zurich-Kloten distant d'env. 95 km.
La carte d'approche détaillée vous indique le chemin précis en direction de Danfoss. Vous pouvez obtenir tout ce qui est intéressant sur Bâle et sa région sous www.baseltourismus.ch. Vous trouverez également des informations sur les transports publics de la région sous www.bvb.ch.

Contact

Danfoss propose ses produits et ses services partout dans le monde au travers d'un réseau de filiales et d'agents. Le groupe Danfoss dispose de 59 usines de production réparties dans 21 pays. Ainsi Danfoss est toujours proche de ses clients.

Nous avons conscience que la mondialisation ne doit pas signifier conquérir le monde mais plutôt s'y intégrer. Nous comptons atteindre ce but en prenant en compte les cultures locales tout en expliquant nos propres valeurs. Pour les employés de Danfoss cela signifie que les particularités de leurs pays d'origine seront prises en compte. Pour les clients cela signifie que Danfoss est présent partout où cela est nécessaire et que Danfoss est un acteur global prêt à relever tous les défis.