¿Qué tiene de particular el arrancador para compresores MCI? ¿Puedo utilizar un arrancador suave MCI «normal» para arrancar suavemente un compresor?
¿Puede utilizarse el arrancador suave MCI como interruptor o tengo que instalar también un contactor?
Respuesta: El MCI puede utilizarse como interruptor, por lo que no es necesario usar un contactor adicional.
El tipo de equipos que pueden utilizarse para conmutación de funcionamiento se especifica en EN 60364-5. Entre ellos se encuentran: contactores y dispositivos semiconductores.
También se especifica que no es necesario conectar todos los conductores. La conclusión es que una desconexión bifásica mediante semiconductores es suficiente para satisfacer los requisitos en normas relevantes para el funcionamiento de cargas de motor.
Por eso, no hay diferencia entre un contactor que abra mecánicamente las tres fases y un controlador semiconductor de motor como el MCI.
¿Por qué el arrancador suave MCI sólo controla 2 de las 3 fases?
Respuesta: Desde un punto de vista técnico, no es necesario controlar las tres fases excepto para motores más grandes en los cuales es importante un alto momento de par de arranque. La fase no controlada «seguirá» a las otras dos y la corriente de arranque se reducirá en las tres fases.
La corriente de la fase no controlada siempre será aproximadamente un 15 % más alta que la de las fases controladas.
¿Qué es un «tiristor» y que significa «LTE»?
Respuesta: «Un tiristor es un semiconductor. En cada una de las fases controladas se utiliza un par de tiristores.
En un componente CI-tronic™, el semiconductor se utiliza como interruptor principal con o sin función de subir/bajar rampa.
A veces se alude al semiconductor o tiristor como chip de alimentación.
LTE significa baja expansión térmica (low thermal expansion).
Cuando se conmuta un semiconductor, su temperatura cambia rápidamente.
Por eso es vital que los materiales utilizados en su construcción tengan coeficientes de expansión similares para evitar tensiones mecánicas que podrían perjudicar al semiconductor».
¿Por qué los MCI 15 y MCI 25 no presentan derivación integrada de los semiconductores?
Respuesta: «Una función de derivación automática requeriría la integración de relés mecánicos.
Esto restringiría la aplicación del MCI y limitaría el número de arranques por hora.
En lugar de ello, el diseño del semiconductor permite que los conductores permanezcan en el circuito también cuando el motor marcha a su velocidad nominal.
Además, el diseño del disipador térmico garantiza que el MCI pueda soportar la carga máxima, incluso a una temperatura ambiente de 40 ºC. La carga máxima se expresa en el índice de clasificación según EN 60947-4-2: Ejemplo con MCI 25: CA-53a: 25A: 8-3: 100-3000
CA-53a es la categoría de carga para motores asíncronos. 25A es la carga máxima permisible para el MCI 25. 8-3 significa que el perfil de arranque puede ser 8 * 25 A = 200 A durante 3 segundos. Se acepta un factor de carga del 100 % o 3000 operaciones por hora».
¿Qué significa «detección automática de pérdida de fase»?
Respuesta: «El MCI puede detectar si falta una fase del motor (carga) o una fase de abastecimiento.
En tales situaciones, los dos LED parpadean y no se activa el MCI.
Solo se detecta la ausencia de fase en modo de reposo.
El MCI siempre debería estar conectado a un motor trifásico para poder funcionar»
.
¿Dónde puedo obtener aprobaciones y certificados para los productos Danfoss? Por ejemplo, ¿tienen certificado PED para KP7W?
Respuesta: Puede encontrar aprobaciones y certificados de todos nuestros productos en nuestro sitio web. Haga clic en este enlace para obtener la documentación que necesite, ya sea buscando por producto o por entidad reguladora: http: //www.danfoss.com/BusinessAreas/IndustrialAutomation/Documentation/Approvals+and+Certificates.htm
¿Cumplen los productos Danfoss con la directiva RoHS (restricción de sustancias peligrosas)?
Respuesta: Sí, en nuestro catálogo de productos por Internet podrá encontrar todas las declaraciones de conformidad, incluidas RoHS y WEEE.
Localice los productos que le interesen y consulte la documentación relevante en el enlace de bibliografía o en el de aprobaciones y certificados.
¿Tienen ustedes un arrancador de motor suave para 100 CV?
Respuesta: MCI 50-3 I-O, el arrancador suave más grande de nuestra gama CI-tronic™, es idóneo para una potencia máx. del motor de 40 CV si se deriva en estado estacionario. Para potencias aún mayores, recomendamos los arrancadores suaves Danfoss MCD de la gama VLT® Drives.
Estoy buscando un número de código de Danfoss y no lo encuentro en ningún catálogo.
Respuesta: Algunos números de código no están disponibles para todos los mercados, o pueden haber sido reemplazados por otro número.
Para resolver el problema, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana. http: //www.danfoss.com/Contact/Worldwide/
¿Podría enviarle una pieza Danfoss para su reparación?
¿Suministran ustedes productos en todo el mundo?
¿Tienen ustedes un catálogo completo con todos sus productos?
Respuesta: Nuestro catálogo de productos en Internet es la fuente de información más extensa: http: //www.danfoss.com/Products/Categories/
Además de estos productos, Danfoss fabrica también productos y soluciones específicos para el cliente que no pueden consultarse en el catálogo. Póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana para hablar de sus necesidades y la manera de darles respuesta.
¿Pueden ustedes suministrarnos productos realizados exclusivamente para nosotros?
Respuesta: Sí, tenemos la posibilidad de desarrollar productos únicos para un cliente en virtud de acuerdos individuales.
Los productos pueden diferir en cuanto a su aspecto, características técnicas o embalaje.
Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.
¿Qué canales de distribución utiliza Danfoss?
Respuesta: Danfoss hace uso de diferentes canales, distribuidores incluidos, para adaptarse a las necesidades de los mercados.
Un número creciente de clientes utilizan los pedidos en línea y soluciones de comercio electrónico EDI.
¿Puedo visualizar sus existencias a través de Internet?
¿Dónde puedo encontrar planos técnicos de los productos Danfoss?
Respuesta: Los folletos técnicos de nuestros productos contienen a menudo dibujos de dimensiones y de funcionamiento.
En nuestro catálogo de productos en Internet (http: //www.danfoss.com/Products/Categories/), busque el producto que le interese y haga clic en el enlace de documentación para ver artículos disponibles.
He montado un arrancador suave MCI C en mi compresor de aire. ¿Por qué no funciona?
¿Cómo puedo escoger el arrancador suave correcto?
Respuesta: Primero debe recordar que un arrancador suave reduce la corriente de arranque. Debe seleccionar un arrancador suave que proporcione la corriente adecuada para asegurar un funcionamiento fluido del motor o la aplicación. Tenga en cuenta el número de arranques por hora y la temperatura ambiente, así como las necesarias funciones de supervisión y control.
¿A quién remito mis consultas comerciales o de tipo técnico?
¿Tienen ustedes existencias a nivel local?
¿Dónde puedo encontrar sus fichas técnicas?
Respuesta: Toda la documentación relevante, incluidos los folletos técnicos, está disponible en nuestro sitio web: http: //www.danfoss.com/BusinessAreas/IndustrialAutomation/Documentation/Industrial+Automation+Literature.htm
¿Disponen de sitios web locales en mi idioma?
¿Pueden hacerse pedidos por Internet?
Respuesta: Sí, puede realizar pedidos y acceder a la información correspondiente a través de Internet. Póngase en contacto con Danfoss para solicitar el acceso al sistema de pedidos en línea. Puede consultar las ventajas del sistema de pedidos en línea de Danfoss en http: //www.danfoss.com/Products/ebusiness/
¿Danfoss opera en todo el mundo?
¿Danfoss es una empresa alemana?
¿Tienen alguna protección interna los arrancadores suaves?
Respuesta: No, no tienen protección alguna.
Debe utilizar un disyuntor delante del arrancador suave, o utilizar fusible y contactor con relé térmico, lo que asegura la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos.
¿Cuál es la corriente de sobrecarga máxima de los arrancadores suaves?
Respuesta: La corriente de sobrecarga máxima de los arrancadores suaves es de 6xIn u 8xIn (donde «ln» es la corriente nominal). Para más detalles (factor de marcha, número de ciclos/hora, intervalo entre operaciones de arranque), consulte el perfil de corriente de sobrecarga en nuestro folleto técnico.
Tengo una aplicación de motor de 21 kW con arrancador de estrella-triángulo. ¿Cómo puedo cambiar a un arrancador suave de la forma más económica posible?
¿Qué es la clase de disparo?
Respuesta: Clase de disparo es la expresión utilizada en relación con la designación y ajustes de corriente de los relés de sobrecarga y arrancadores suaves. Las más populares son las clases de disparo 10A y 10.
Son aptas para aplicaciones de servicio ligero y estándar.
Clase de disparo correspondiente al tiempo mínimo admisible de sobrecarga de corriente. Por ejemplo: Clase 10A = relación de sobrecarga 8 (8 veces la corriente nominal) durante 1,6 segundos; Clase 10 = relación de sobrecarga 8 durante 3 segundos.
¿Cuál es la cantidad máxima de arranques y paradas de mi arrancador suave TCI?
¿Dónde puedo encontrar información técnica sobre sus productos?
¿Cuál es la diferencia entre las familias MCI xx y MCI xx C?
¿Por qué se deriva el arrancador suave en régimen permanente?
Respuesta: Esto es importante cuando el arrancador suave está trabajando a una temperatura superior a los 40 °C. En este caso, no tiene que reducir la carga o el ciclo de trabajo cuando se derive el arrancador suave en régimen permanente. Además, esto elimina las interferencias electromagnéticas durante el funcionamiento a pleno voltaje.
¿Tiene la serie MCI-CH protección frente al cambio de fase?
¿Qué diferencia hay entre las categorías AC-3 y AC-4?
Respuesta: La categoría AC-3 es específica para motores en jaula de ardilla; arranque, desconexión durante el funcionamiento, mientras que la categoría AC-4 está dedicada a controlar motores en jaula de ardilla, arranque, avance por conexión y avance lento.
Cuando realizamos pruebas de laboratorio, AC-3 significa que hacemos que la corriente sea 6 x ln (corriente nominal) y que la corriente del freno sea 1 x ln.
AC-4: hace que la corriente sea 6 x ln, corriente del freno 6 x ln.
¿Cómo debo interpretar un índice de calificación MCI AC-53b?
¿Cómo debo interpretar un índice de calificación MCI Ac-53a?
¿Qué significa AC-53a y AC-53b y cuál es la diferencia entre ellas?
Respuesta: Se trata de dos categorías de utilización básicas para controladores de motores semiconductores AC (MCI xx): AC-53a y AC-53b.
AC-53a describe la capacidad operativa de controlar motores de jaula de ardilla mediante un controlador semiconductor (MCI), mientras que AC-53b describe la capacidad operativa de controlar motores de jaula de ardilla mediante un controlador semiconductor derivado durante el funcionamiento.
Nota: El medio para derivar el controlador puede formar parte del arrancador o bien instalarse por separado.
¿Pueden enviarme documentación, folletos o catálogos de sus productos?
He realizado un pedido a través de la plataforma de correo electrónico.
¿Podrían comprobar las fechas de entrega e informarme sobre la fecha de entrega más próxima posible?