Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Drives introduce los nuevos Convertidores de Frecuencia de Bajo nivel de Armónicos

17 junio 2009
Danfoss Drives acaba de introducir la primera gran serie de VLT ® de Bajos Armónicos. Los convertidores de frecuencia de Bajos Armónicos, eliminan las perturbaciones armónicas en el suministro de la red, incorporando de forma activa intensidad a la red, de modo que se restablezca una onda senoidal de alta calidad.
Al igual que otras unidades VLT ®, las unidades de bajo nivel de armónicos se basan en una plataforma base de  tecnología modulare que ha demostrado su funcionalidad, la calidad y la completa fiabilidad en el amplio programa de series de VLT ®.  

El VLT ®  Bajo Armónico tiene la misma estructura modular que las unidades normales de alta potencia, y comparten las mismas características como la eficiencia energética., el canal trasero de refrigeración y la facilidad de manejo.
 
Debido al principio modular, la mayoría de los elementos se fabrican en gran escala, lo que lleva a una producción rentable.

Desde que cada uno de los  VLT ® individualmente están configurados de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes - y sólo el VLT ® Micro Drive se produce para stock -  las unidades VLT ®  representan el valor de equipos de calidad altamente personalizados - al precio de una unidad producida en masa.

Cuando el rendimiento de otras tecnologías de bajos armónicos dependen de la estabilidad, de la carga o del efecto sobre el control de motor, el nuevo Convertidor de Frecuencia Danfoss de Bajo Armónico regula continuamente la red y las condiciones de carga, sin que ello afecte al motor conectado.

El VLT ® Bajo Armónico evita el incremento del estrés en el bobinado del motor, o la reducción de la vida media de los rodamientos del mismo.

El VLT ® Bajo Armónico cumple con las más estrictas recomendaciones sobre armónicos y da al usuario completa lectura de las condiciones de la red, incluyendo una lectura gráfica de comportamiento de la red.

Los VLT ® Bajo Armónico están disponibles en la gama de potencias desde 160 hasta 710 kW.

La cuestión sobre la prevención de perturbaciones armónicas, esta cada vez adquiriendo mayor importancia, con la instalación de convertidores de frecuencia de mayor potencia. Incluso después de muchos años de crecimiento en unidades en el mercado, sólo uno de ocho motores es accionado por un convertidor de frecuencia. Se espera que el enorme potencial de ahorro de energía mediante el empleo de convertidores de frecuencia aumente el número de unidades - y, por ende, el potencial de perturbación armónica del suministro de red.

El VLT ® Bajo armónico cumple con la recomendación IEEE519 y es adecuado para instalaciones con grupos generadores, como en sistemas de mantenimiento de red.

Danfoss Drives"Solución y Experiencia global"

Con una experiencia obtenida desde mediados de los años 60, Danfoss Drives se ha posicionado como líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de Convertidores de Frecuencia para multitud de aplicaciones industriales y domésticas. Con sede en Graasten, Dinamarca, la compañia cuenta con varias fábricas en todo el mundo, Dinamarca, Alemania, E.E.U.U y China, así como una red de servicio y venta que está presente en más de 120 países.
Nuestra meta es ofrecer productos de máxima calidad, sencillos de utilizar, bien documentados en diferentes idiomas, y con un servicio postventa mundial al máximo nivel.
Nuestro equipo de profesionales ofrece a nuestros clientes experiencia y apoyo las 24 horas del día.

Para más información puede ponerse en contacto con nuestras oficinas de Danfoss, S.A en España, a través de los teléfonos:
Comercial............... 902. 24 61 00
Servicio Postventa...  902. 24 61 12