Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Los transmisores de presión de Danfoss garantizan el funcionamiento correcto de los motores en camiones con GNL (gas natural licuado)

11 enero 2010
Cuando uno de los principales fabricantes estadounidenses de camiones de capacidad alta y media, decidió ampliar su programa medioambiental, adaptó un sistema de combustible de gas natural licuado desarrollado por un proveedor de motores de combustible de combustión limpia. El gas natural licuado es un combustible seguro, rentable, con pocas emisiones y bajo contenido en carbono, por lo que resulta ideal para su uso en vehículos ecológicos. Sin embargo, una parte crucial es el transmisor de presión de Danfoss.

Propulsión de camiones ecológicos

Los camiones ecológicos están propulsados con motores diésel modificados, que arrancan con diésel pero pueden cambiar a gas natural licuado. La empresa con base en Vancouver que suministra dichos motores recomendó los transmisores de presión de Danfoss al fabricante de Oregón de la bomba de gas natural licuado.

La bomba de gas natural licuado es una unidad hidráulica, por lo que resulta fundamental mantener el nivel adecuado de presión del aceite hidráulico. Para conseguirlo, los transmisores de presión MBS 2150 de Danfoss controlan la presión del aceite de la bomba, lo que garantiza el funcionamiento correcto de la bomba y del sistema de suministro de combustible en todo momento.

Dado que ofrecen una alternativa de combustión limpia a los motores diésel estándar, los camiones ecológicos son cada vez más populares entre los operadores de flotas «cautivas», como distribuidores de contenedores en puertos. La búsqueda de soluciones respetuosas con el medio ambiente va en aumento y las regulaciones de las emisiones son cada vez más exigentes. Al mismo tiempo, está creciendo el número de estaciones de repostaje de gas natural licuado en Estados Unidos y, en poco tiempo, aumentarán las empresas de camiones para el transporte de larga distancia y los fabricantes de equipos para desplazamiento por carretera que se benefician de estos motores con bajas emisiones.
Pero no son solo los transmisores de presión de Danfoss los que garantizan el funcionamiento correcto de los motores de gas natural licuado. Los sensores de temperatura, los contactores y los disyuntores pueden utilizarse también en los dispensadores de gas licuado de petróleo y gas natural comprimido para que mantengan su rendimiento incluso en las condiciones más severas.

Póngase en contacto con su distribuidor de Danfoss más cercano para obtener más información.




Kevin Liekweg, Regional Sales Development Manager

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: