Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Los clientes de Danfoss ayudan a dar forma a la gama MBS 1900

Los clientes de Danfoss ayudan a dar forma a la gama MBS 1900

14 agosto 2009
La última gama de productos Danfoss, los transmisores de presión MBS 1900, nace tras haber escuchado y respondido a las necesidades específicas de los clientes. Mejorar los productos ya existentes y diseñar nuevas gamas contribuye a crear una atractiva cartera de productos.

En un entorno empresarial altamente competitivo como es el actual, ser un socio comercial a escala mundial para los principales clientes fabricantes de equipos requiere una cartera convincente de productos de calidad.

La historia del MBS 1900

Al llevar a cabo recientemente actividades de desarrollo empresarial en aplicaciones de aire comprimido y grupos de presión, Danfoss ha identificado un nicho de mercado para una nueva gama de transmisores de presión. La gama MBS 1900 ha sido diseñada específicamente para satisfacer las exigencias técnicas y comerciales de los principales fabricantes de equipos, en el marco de estos sectores empresariales estratégicamente importantes. En la actualidad, estos nuevos productos han cumplido los requisitos de diseño, validación y producción, y numerosos fabricantes de equipos en todo el mundo están poniendo a prueba la gama MBS 1900.

¿A qué se debe que la gama de transmisores de presión MBS 1900 sea tan buena? Por una parte, está diseñada para satisfacer los criterios de rendimiento exigidos de dos aplicaciones clave: aire y agua. Por otra, porque el diseño técnico está basado en una tecnología probada y que funciona. Los componentes clave se han utilizado en otras series de productos durante muchos años; de este modo, los riesgos habituales asociados a los lanzamientos de nuevos productos se reducen significativamente. Con un precio unitario que hace esta nueva gama muy competitiva, no puede ser pasada por alto.

La cartera de Danfoss incluye también otros productos muy interesantes para los clientes de los sectores de aire y agua, como los sensores de temperatura, las válvulas solenoides, los intercambiadores de calor y los controladores ON/OFF. El resultado de esta completa cartera de productos es la asistencia a nuestros clientes con programas de racionalización para proveedores.

La historia del MBS 1900 es un ejemplo excelente de cómo vale la pena escuchar a los clientes y transformar ese conocimiento en productos dirigidos a ellos. Otros programas de desarrollo de productos están en estos momentos en una fase avanzada con la finalidad de asegurar que continuamos ofreciendo a nuestros clientes tecnología punta a los mejores precios posibles.


Rob Allaker, Market and Application Manager, Sensor

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.