Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula para sistema de vapor

Las válvulas solenoides de Danfoss para sistemas de vapor soportan bien la presión

10 marzo 2008
Contar con componentes confiables y de alta calidad en un sistema de vapor es primordial para garantizar tanto el rendimiento como la seguridad del sistema. Danfoss ha ido rediseñando y mejorando continuamente sus válvulas solenoides con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes, que demandan siempre válvulas de máxima calidad.

Máxima durabilidad y tolerancia a la temperatura

Danfoss se ha mantenido siempre a la vanguardia del desarrollo de válvulas solenoides para sistemas de vapor. A lo largo de los años, los clientes se han encontrado con muchos y diferentes problemas con sus sistemas de vapor, como por ejemplo la intolerancia a las altas temperaturas, la presencia de impurezas en el vapor o la corrosión agresiva. Por su parte, Danfoss ha ido mejorando en todo momento los materiales usados en sus válvulas para poder solucionar estos problemas a través de una mayor durabilidad y tolerancia a la temperatura.

Para incrementar la tolerancia a la temperatura, Danfoss sustituyó los diafragmas de goma que suelen usar las válvulas solenoides servoaccionadas. Un servomecanismo de pistón y cilindro compuesto por un pistón de latón con un anillo de PFTE (teflón) sirvió para que las válvulas pudiesen resistir temperaturas de hasta 185 ºC y una presión de 10 bares.

Otro inconveniente al que se enfrentaban los clientes era la suciedad, el óxido y las impurezas en el sistema, que provocaban fallos en las válvulas. Los diseñadores industriales de Danfoss usaron su experiencia en el campo de la refrigeración para desarrollar un nuevo concepto de válvula servoaccionada para superar este problema. Las válvulas EV225B incorporan un tipo de diafragma PTFE que no se bloquea. Dicho diafragma resulta ideal en aquellas situaciones en las que el vapor está contaminado, así como para soportar temperaturas de hasta 185 ºC.

El uso de agua no potable en sistemas de vapor requiere una válvula que pueda resistir su naturaleza corrosiva. El latón es especialmente vulnerable a la corrosión del agua no potable (en concreto, la zona entre el cono y el asiento es muy vulnerable a las partículas y las impurezas). Estos problemas se resolvieron gracias al uso de latón resistente a la desgalvanización y acero inoxidable a prueba de ácido en el asiento.

Los diseñadores industriales de Danfoss encontraron necesario también el uso de anillos y juntas hechos de un material que se mantuviese estable ante temperaturas extremas y que no fuera propenso a las fugas. Por ese motivo, se desarrolló un nuevo material para las juntas tóricas basado en la tecnología de los transbordadores espaciales. Es fácil de montar y estable ante temperaturas extremas, con lo que se soluciona un problema más de rendimiento de las válvulas.

La investigación y el desarrollo continuos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes han permitido que Danfoss siga siendo el fabricante número uno mundial de válvulas solenoides para sistemas de vapor.



Karsten Holtebo, Application Manager, Marine

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.