Un seguidor MPP por entrada, controlado individualmente o en paralelo
Una de las mayores ventajas de los inversores modulares puede maximizarse mediante el inversor TripleLynx.
La gama del inversor TripleLynx es, de forma predeterminada, un dispositivo de seguimiento MPP múltiple (TLX 10k tiene 2 MPPT, 12,5 y 15 tienen 3 MPPT). De esta forma, es posible diseñar sistemas con distintos ángulos y orientaciones y/o cantidades de módulos diferentes por cadena utilizando únicamente un inversor. No obstante, la posibilidad de combinar entradas en paralelo en el TripleLynx afecta negativamente al enfoque de diseño del sistema. Normalmente, si se tiene que cubrir un espacio fijo con células fotovoltaicas, como un techo, el número de módulos es específico, por lo que, a menudo, se descubre que se necesitan más inversores. Sin embargo, gracias al amplio intervalo de tensión y a la opción de combinar entradas, es posible instalar cualquier cantidad de módulos, tanto par como impar, dentro del intervalo de potencia del inversor TripleLynx, evitando así pérdidas de eficiencia. A modo de ejemplo, están disponibles cuatro cadenas de 8 A cada una (15 W en total). Si combinamos dos cadenas con una entrada, se superaría el valor de corriente máxima del inversor (16 A > 12 A). Pero si combinamos tres cadenas juntas y acoplamos dos entradas, obtendríamos una utilización óptima del inversor (3 x 8 A = 2 x 12 A). La entrada restante se compone de los módulos de relleno para cubrir el techo y se conecta individualmente al inversor. Esta flexibilidad hace que el TripleLynx pueda adaptarse a muchos sistemas distintos, tanto grandes como pequeños.
Eficiencia del 98 %
Una característica de los inversores modulares sin transformador es la alta eficiencia. Con una eficiencia del 98 % y una eficiencia europea del 97 %, el TripleLynx es uno de los inversores de mayor rendimiento del mercado.
Trifásico (3 x 400 VCA)
Otra de las características de los inversores centrales que se ha adaptado al TripleLynx es la salida trifásica. El inversor siempre suministrará una salida trifásica, independientemente de si una cadena se desprende. Esto se traduce en un cumplimiento pleno de los requisitos del proveedor de red. La salida trifásica también elimina la necesidad de grandes longitudes de cable por kW y garantiza que no se necesitan equipos de supervisión de fase adicionales.
Enfoque holístico de la flexibilidad
El amplio intervalo de tensión operativa y las opciones de modo de funcionamiento no son las únicas características que convierten el TripleLynx en un dispositivo muy versátil. Todos los inversores se suministran con 16 ajustes de país diferentes que pueden escogerse en la instalación, así como 8 idiomas seleccionables en pantalla, independientemente del ajuste de país.
El inversor TripleLynx solo pesa 35 kg, lo que significa que estos inversores son muy fáciles de manejar. Asimismo, se envían en palés de 12 unidades, lo que suma 180 kW por palé.
En resumen, el TripleLynx es un inversor muy versátil y flexible que puede usarse en diversas aplicaciones, desde hogares hasta grandes centrales generadoras de MW.