Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
válvula solenoide EV310B

Con la válvula solenoide de Danfoss, las máquinas compactadoras fallan menos, y aumentan las ventas

18 febrero 2010
Cuando Danfoss le preguntó a una de las empresas líderes en hidráulica móvil de China cómo podría contribuir a mejorar las máquinas compactadoras de tierra, la respuesta fue sencilla: aumentando la eficiencia y reduciendo los fallos. Por ello, Danfoss examinó con detalle su diseño y detectó un problema en la unidad de control de la bomba de agua de la compactadora. Estas unidades eran una de las causas más frecuentes de fallo del equipo, lo que implicaba costes elevados de servicio técnico posventa para el fabricante.

El nuevo diseño aporta valor añadido a la máquina compactadora de tierra

La solución de Danfoss consistió en sustituir la unidad de control de la bomba por una válvula solenoide EV310B. La EV310B, al ser una válvula sumamente fiable y resistente, haría funcionar la unidad de pulverización de agua de forma más eficiente y reduciría los fallos del equipo entre un 16 y menos de un 1 %. Solo había un inconveniente: la producción del nuevo diseño era más cara.

Sin embargo, los costes de producción no lo son todo, y pronto quedó demostrado que reducir el número de averías durante el período de garantía de la máquina redundaría en un ahorro considerable para el fabricante.

Ello unido al valor añadido que supone la mayor eficiencia del producto, evidenció que el diseño de Danfoss era claramente rentable. De hecho, considerando todo el ciclo de vida del producto, el fabricante calcula que el nuevo diseño genera más de 700 euros en valor añadido por cada máquina compactadora producida. ¿Cómo funciona el nuevo diseño?
Máquina de pavimentación asfáltica
La válvula solenoide EV310B controla la presión del agua entre la bomba y el rociador. Al estar integrada en un sistema de bucle, la válvula devuelve el agua no utilizada al depósito. Solo esta modificación ahorra 250 litros de agua en cada máquina por hora con respecto al diseño anterior. Además, la válvula mantiene la presión del agua estable, asegurando así que los rodillos estén siempre inmersos en la cantidad correcta de agua, algo muy a tener en cuenta en los rodillos de tierra de este tipo. Por otro lado, al mantener una temperatura constante de 40° en la bomba (con respecto a una temperatura que oscilaba entre los 70º y los 80º en el diseño anterior), la válvula duplica la vida útil media de la bomba.

El fabricante probó el nuevo diseño en una compactadora de doble tambor en 2008, obteniendo resultados extraordinarios, y en 2009 empezó a utilizar la válvula solenoide EV310B en la serie de rodillos neumáticos.

Si desea saber cómo Danfoss puede incrementar la eficiencia de sus productos, póngase en contacto con su distribuidor Danfoss más cercano.

By Xun Wu, sales engineer

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: