Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Budweiser ya está comprobando todos los beneficios de la estación de válvulas Danfoss ICF

27 enero 2012
La instalación de las estaciones de válvulas ICF ha reducido considerablemente el tiempo de desarrollo del proyecto para Budweiser en su fábrica de Ziyang en China. Además, la estación de válvulas ICF ha ayudado a asegurar la estabilidad y la facilidad de mantenimiento de la instalación de refrigeración. Esta solución, además, ayuda a conseguir ahorros significativos.
De acuerdo con los datos calculados, la instalación de 178 estaciones de válvulas danfoss ICF pueden ayudar a la fábrica de Budweiser Ziyang a conseguir más del 50% de ahorro de costes en la instalación de válvulas y más del 30% de ahorro de costes en el funcionamiento y mantenimiento de la válvula.

Como primera base de producción de Budweiser en la zona suroeste, la fábrica Ziyang en la provincia China de Sichuan, tiene un significado estratégico en el mercado interior chino para el grupo Budweiser. Con el finde mantener el plan de puesta en marcha y la próxima conferencia mundial en la nueva base, el periodo de construcción de el sistema de refrigeración de todo el área de fermentación no podía ser más de 4 meses. 

En este proyecto, la estación de válvulas ICF mostró su extraordinario efecto. Comparado con el diseño tradicional de los componentes de una válvula industrial, la estación de válvulas ICF reduce una gran cantidad de soldaduras y, dado que no es necesario desmontarla durante la soldadura, se consiguen importantes ahorros de tiempo. El tratamiento de la superficie con una gruesa capa de pasivación (TLP) hace que la ICF sea muy adecuada para el entorno alrededor de los tanques de cerveza donde cambian los niveles de humedad y temperatura del aire debido a la formación de hielo, etc.   

Además de la instalación  de la solución ICF en el área de fermentación, se instalaron además otros componentes de Danfoss Refrigeración Industrial en desoxidación, almacen de lúpulo y sistemas de control de agua helada. Gracias a la avanzada tecnologia y a la producción fiable, Danfoss ayudó a nuestro cliente a alcanzar importantes ahorros en este proyecto.

Se han instalado más de 15.000 estaciones de válvulas ICF en todo el mundo, ayudando a nuestros clientes a ahorrar espacio de instalación y tiempo de mantenimiento, aumentando la eficiencia global de trabajo. La ICF está diseñada y probada para resistir una presión de trabajo máxima de hasta  52 bar (750 psi) en un rango de temperatura medio de –60/+120°C (–76/+248°F), haciendo que la ICF sea adecuada para el refrigerante natural CO2 y para futuros refrigerantes de alta presión.
ICF Valve Station
En Danfoss, creemos que el valor real viene del ahorro de tiempo y costes, con la estación de la válvula ICF nuestros clientes en todo el mundo han simplificado el diseño de sus sistemas ahorrando tiempo y costes.

El director de ventas regional Anning Zhang comenta:
“La estación de válvulas ICF de Danfoss, necesita un espacio mínimo comparado con un tren de válvulas convencional, y esa es exactamente la razón por la que la fábrica de Budweiser Ziyang en China eligió la estación de válvulas ICF de Danfoss."
ICF Valve Stations

Danfoss Refrigeración Industrial

Tenemos una completa gama de componentes para aplicaciones de refrigeración industrial .