Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Hospital en Dinamarca reduce los costes energéticos con nuestros convertidores de Frecuencia VLT ®

15 diciembre 2011
Hospital Universitario de Aarhus en Dinamarca, espera reducir su consumo de energía utilizada para el enfriamiento de 800.000 kWh al año después de instalar nuestro convertidor de frecuencia VLT ® HVAC Drive controlado por enfriadoras y bombas de calor.

Los convertidores se instalaron en una revisión completa de refrigeración del hospital y del sistema de calefacción.

El nuevo sistema es uno de los primeros en combinar calefacción y refrigeración en un solo sistema y reducir las emisiones de CO2 del hospital de 750 toneladas al año.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.