(ES) Danfoss España
Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La nueva estrategia climática de Danfoss significa un 25 % de ahorro en CO2 y un 25 % más de energías renovables para el 2025.

18 junio 2009
El mayor ahorro podrá obtenerse si solamente un 10% del personal es persuadido para que no viajen en avión, y en su lugar mantengan video conferencias desde sus lugares de trabajo. Estas son algunas de las grandes y pequeñas cifras que forman la base de la estrategia climática adoptada por el Comité Ejecutivo de Danfoss desde principios de año.

En previsión de ello, un equipo de expertos analizó montones de estadísticas sobre este contexto, y con ello el Comité Ejecutivo del Grupo Danfoss, decidió que en el 2025 la empresa sólo permitiría emitir el 75% de CO2 que Danfoss emitió en el 2007. Esto equivale a aproximadamente una reducción anual del 1%, aunque en términos reales, esta cifra crecerá, ya que Danfoss está creciendo y ampliando su producción y en consecuencia el consumo de energía eléctrica. Así que, el incremento tendrá que ser ahorrado por otro lado.
Por lo tanto, esta es una iniciativa muy amplia que afectará a las operaciones diarias de, y no solo, las zonas de fábrica en donde más energía se consume. 

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.