Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx Pro

Danfoss presenta el TripleLynx Pro con servidor web integrado, inversor maestro y función Ethernet

24 septiembre 2009
El TripleLynx Pro fija un nuevo estándar en la integración de las funciones de comunicación y registro de datos en el inversor. Estará disponible a lo largo del primer trimestre de 2010.
Servidor web integrado: sin necesidad de dispositivos de comunicación adicionales
El servidor web integrado permite visualizar la información sobre ajustes y registro sin que sea necesario instalar software adicional o dispositivos de hardware. Los inversores de los sistemas pueden configurarse rápida y fácilmente conectando cualquier PC directamente al TripleLynx Pro usando una interfaz web integrada. El servidor web está disponible en nueve idiomas y su completa interfaz permite al usuario visualizar gráficos con, por ejemplo, el rendimiento diario, mensual o anual. Al mismo tiempo, es posible revisar los ajustes y la información de estado de toda la red. El acceso web también permite reproducir los ajustes del sistema, configurar los requisitos de envío de mensajes y exportar los datos registrados directamente al PC, con lo que se ahorra mucho tiempo.

Inversor maestro: ahorro de tiempo reproduciendo los datos en todo el sistema
Al definir un inversor como maestro, la configuración del sistema es más rápida y eficiente y solo es necesario configurar un inversor. De este modo, los datos y los demás ajustes se reproducen instantáneamente en los demás inversores TripleLynx Pro de la red. Esto simplifica la instalación general y los costes del sistema, ya que la configuración es más rápida y el mantenimiento más sencillo, por ejemplo cuando se añade un nuevo inversor al diseño del sistema. Además, el inversor maestro puede configurarse para que envíe informes diarios de rendimiento sobre toda la planta, así como alarmas por correo electrónico o SMS.

Ethernet: intercambio de datos ultrarrápido
El TripleLynx Pro está diseñado para permitir una fácil conectividad a las redes a través de Ethernet. Las funciones avanzadas permiten las redes con conexión en cadena o en estrella, así como una combinación de ambas, para garantizar un intercambio de datos ultrarrápido entre un máximo de 250 inversores por red.

Registro completo de datos
Todos los ajustes y la información de producción se registran en intervalos de 10 minutos en un circuito, el cual tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 20 años para datos acumulados y un mes de datos detallados. Además, el panel de control de cada inversor hace una copia de seguridad adicional de los ajustes y del registro de producción.

2010: el año en que se establecerá contacto...
El nuevo TripleLynx Pro estará disponible para el mercado europeo a lo largo del primer trimestre de 2010.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee