Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
TripleLynx

Potencial de reducción de los gastos en un 10 % instalando inversores de cadenas de 1000 V en centrales de energía eléctrica PV

03 junio 2009
El concepto de «Inversores de cadenas para centrales de energía eléctrica PV» introducido por Danfoss ha sido muy bien acogido en el mercado como solución interesante para reducir los gastos en sistemas. Se trata de un concepto modular basado en campos PV cuadráticos de 125 x 125 m.

Potencial de reducción de los gastos

Por medio de inversores de cadenas de 1000 V, se consigue reducir hasta en un 10 % el coste de la instalación en comparación con las soluciones basadas en inversores centrales. Ello es posible gracias a que existen varios elementos comunes en las soluciones basadas en inversores centrales que pueden omitirse, como cajas de conexión, combinadores de cadenas, fusibles y sistemas de control de fusibles.  

Por otra parte, el uso de inversores de cadenas hace innecesarios los interruptores de CC y equipos de control externos, ya que sus funciones se encuentran integradas en el inversor de cadenas. Los inversores de 1000 V también reducen el número de cadenas necesarias, lo cual permite reducir, a su vez, el cableado de CC.  

Aksel Jepsen, director de ventas: «Nuestros clientes valoran el potencial de ahorro que consiguen instalando inversores de cadenas de 1000 V en las centrales eléctricas. Al mismo tiempo, la simplicidad y modularidad del concepto goza de un excelente reconocimiento».

Mayor rendimiento y tiempo de funcionamiento, con costes de mantenimiento y reparación reducidos
Además de reducir los gastos de instalación, la entrada de 1000 V permite reducir las pérdidas en el cableado de CA y CC. Por otra parte, los rastreadores MPP de cada una de las tres cadenas del inversor minimizan las pérdidas derivadas de las sombras, la nieve, las diferencias de temperatura y los desajustes, mejorando así su rendimiento.  

Los inversores de cadenas tienen también la ventaja de ser un producto estándar y conocido. Cualquier instalador local o supervisor de la central puede llevar a cabo el cambio de un inversor. De este modo, los contratos de mantenimiento, habituales en el caso de los inversores centrales, resultan innecesarios.

Modularidad
La naturaleza modular y estándar del concepto lo hace más apto para centrales de energía eléctrica de todos los tamaños. Ello permite agrupar las grandes centrales generadoras de MW por etapas, según sea necesario.

Más información
El documento de resumen «Inversores de cadenas para plantas de energía eléctrica PV», que describe el concepto de forma detallada, está disponible a través de la dirección www.stringinverters.es



Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee