Energía Solar
> Energía Solar
> Productos
> Referencias y proyectos emblemáticos
> Servicios
> Descargas
> Noticias
> Archivo de noticias
> Contacto
> Cómo comprar
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Solución con inversores de cadena Danfoss para una de las mayores plantas fotovoltaicas del mundo – futura construcción cercana a Flensburg

26 mayo 2011
Danfoss Solar Inverters desarrollará, junto con Möhring Energie GmbH, su solución basada en inversores de cadena, en la enorme planta fotovoltaica situada en el antiguo aeropuerto de la OTAN en Eggebek, a 20 km al sur de Flensburg,  Alemania. Con una potencia de más de 80 MW, esta planta se encontrará entre las más grandes del mundo.  

La solución, basada en inversores de cadena Danfoss, hace posible aumentar significativamente la potencia de salida en el antiguo aeropuerto, con respecto a los inversores centrales, al permitir conectar más módulos, logrando el máximo rendimiento de éstos.

“Somos conocidos en el mercado por nuestra solución de inversor de cadena para grandes plantas fotovoltaicas, y muchos proyectos comienzan a ser resueltos con este sistema. Sin embargo, para instalaciones multi-megawattio,  hasta el momento se prefería utilizar inversores centrales. Con el tamaño de este proyecto, queda demostrado que nuestro concepto modular no tiene límites de tamaño” palabras de Gert Taul Pedersen,  Director Senior de Ventas y  Marketing.

 

El CEO y dueño de Möhring Energie GmbH,  Sascha Möhring, explica las razones de elegir la solución de inversores de cadena Danfoss: “con los inversores Danfoss conseguimos una producción mucho mayor con respecto a los inversores centrales. Adicionalmente, la tecnología Danfoss cuenta con 3 seguidores MPPT por inversor, que hacen posible optimizar la producción, más incluso que otros fabricantes de inversores de cadena, puesto que consiguen minimizar las pérdidas por sombras”.

 

Otra ventaja de la solución con inversores de cadena es que la instalación puede tener lugar en varias partes de la planta al mismo tiempo, con los equipos de trabajo encontrándose eventualmente en el medio. Esto hace que la instalación sea más eficiente, con su correspondiente reducción de costes.

 

La funcionalidad Maestro de Comunicaciones, que poseen los inversores Danfoss TLX Pro, también hace que la instalación sea más eficiente. El inversor Maestro puede comandar un gran grupo de inversores, replicando las configuraciones a éstos y, por tanto, reduciendo los costes de puesta en marcha y actualización de la planta.

 

Los inversores Danfoss ya se encuentran funcionando en otra gran planta de 12 MW desarrollada por Möhring Energie GmbH. Ésta se localiza en Busenwurth, en el norte de Alemania.

 

Para más información

José Antonio Grande Seijas, Country Manager para Iberia, + 34 695 22 22 42, email: joseantonio.grande@danfoss.com

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss. 

Suscripción al Boletín de Noticias
Podrá cancelar su suscripción gratuita, en el momento que lo desee