Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Forma prática de montar una planta de Refrigeración

La figura muestra el montaje de una planta de refrigeración para un solo espacio enfriado.De estas instalaciones se ven muchas en carnicerías y supermercados.

El compresor puede instalarse por ejempo en un cuarto adyacente con salida al aire exterior. Como la unidad está compuesto por un compresor accionado por un motor eléctrico por medio de correas trapezoidales. En la bancada también se coloca un condensador enfriado por aire y un recipiente. En el eje del motor eléctrico se monta un ventilador para que fuerce al aire a pasar a través del condensador y, asegure el necesario grado de enfriamiento. La línea que se monta entre el compresor y el condensador se le conoce como la línea de descarga.

Desde el recipiente sale una línea sin aislar y entra en el espacio enfriado donde se conecta a la válvula de expansión que hay a la entrada del evaporador. El evaporador está provisto de aletas soldadas a los tubos, y también tiene un ventilador para forzar la circulación de aire, también tiene un bandeja de goteo. En la salida del evaporador hay una línea, la línea de aspiración que va hacia el compresor. El díamétro de la línea de aspiración es un poco mayor que el de la línea de líquido debido a que por ella circula el vapor. Por ésta razón, la línea de aspiración como norma se aisla.

El dibujo B da detalles de temperatura momentáneas de la misma instalación. A la salida del condensador, la presión es de 8,5 ata (~bar) y la temperatura 60ºC a causa de la presencia del vapor recalentado, la temperatura en la parte superior del condensador desciende rapidamente a la temperatura de saturación, la cual a la presión indicada será de 34°C, por esto el recalentamiento desaparece y comienza la condensación.

La presión a la salida del recipiente permanecerá más o menos la misma aunque el subenfriamiento del líquido cause que la temperatura descienda 2°C a 32°C. En el evaporador hay como se indica una presión de 2,2 ata ( ~bar) y una temperatura de evaporación de -l0°C. En el último tramo del evaporador, el vapor comienza a recalentarse de tal manera que la temperatura en el bulbo de la válvula termostática llega a +2, que corresponde al recalentamiento ajustado en la válvula.

Como se muestra en el dibujo la temperatura del afire variará y tomará el calor en su camino alrededor de los productos almacenados, paredes, techo etc. La temperatura del aire que se impulsa a través del condensador también variará con la estación del año. Una planta de refrigeración, debe de dimensionarse de acuerdo con la máxima carga a que puede someterse. Para poderla acomodar a cargas menores, deben de existir en la planta algo que facilite la alteración de su rendimiento. El proceso de producir estas alteraciones es to que se llama regulación y precisamente esta regulación la proporciona los controles automáticos Danfoss. Pero esto es un asunto el cual escapa del alcance de estos apuntes. 

Alianzas que potencian el crecimiento de su negocio

En todas nuestras actividades nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  Nuestra meta es que nuestros clientes nos vea como LA MEJOR ELECCION, EL PROVEEDOR y ALIADO PREFERIDO.  
Juntos podemos potenciar el crecimiento de su negocio. 
Si quiere el soporte de una compañía que trabaja para potenciar el crecimiento y los resultados, llámenos hoy mismo. 
Al servicio para el éxito de su negocio.