Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss Patrocina CYTEF - 2009

22 mayo 2009
El V Congreso Ibérico y III Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF-2009) se celebrará en Castellón (España) del 23 al 25 de Septiembre de 2009. Este congreso está organizado por el Grupo de Ingeniería Térmica de la Universidad Jaume I de Castellón junto con la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas del Frío. Pretende impulsar y revitalizar la esencia de las cuatro ediciones precedentes (Cartagena, Vigo, Barcelona, Oporto) y consolidar el carácter internacional del evento.

El objetivo fundamental del congreso es la generación de un foro de encuentro ibérico e iberoamericano de investigadores en el que se presente el estado del arte y los últimos avances en la ciencias y técnicas del frío, así como promover y alentar el interés nacional e internacional por la investigación y desarrollo en los ámbitos de la refrigeración, climatización, procesado y conservación de alimentos y docencia en tecnología frigorífica. Así mismo, el congreso pretende fomentar la incorporación y participación de las empresas en las actividades de investigación y desarrollo dentro del ámbito de la producción de frío, de forma que los últimos avances en investigación puedan ser aplicados.

Danfoss como líder en el campo de Componentes y Compresores para el sector de la refrigeración, patrocina y participará activamente con una ponencia ofrecida por el Director Técnico de la División de Refrigeración D. Félix Sánz del Castillo, con el título -Funcionamiento estacional y tecnología de compresión.
El Congreso pretende abarcar los cinco grandes campos en los que se agrupan habitualmente las aplicaciones del frío, tanto desde el punto de vista tecnológico de su producción, como de sus diversos usos. Especialmente se pretende prestar especial atención a aquellos temas relacionados directamente con la tecnología, producción y utilización del frío para la conservación de alimentos.

Una extraordinaria gama de controles, compresores y unidades condensadoras

Desde la fundación de la compañía en 1933, Danfoss ha marcado la pauta en el desarolllo de la tecnología de refrigeración y compresores. Escuchar y trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender las necesidades según las evoluciones de la industria, ha sido una filosofía fundamental a lo largo de todos estos años. Factores como, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, responsabilidad ambiental y facilidad de instalación se han convertido en requisitos fundamentales. Nuestra actual gama de controles, compresores y unidades condensadoras es la tecnologícamente más avanzada y eficiente que jamás hayamos producido. Nuestros productos consumen menos energía, utilizan menos materiales en su construcción y son más fiables que nunca y por supuesto, enfrian a la perfección.