Danfoss Logo

¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?

22 julio 2011
¡Visítenos en el Congreso Europeo de Bombas de Calor en Nuremberg (Alemania)! 

Durante los dias 29 y 30 de Septiembre, los principales interlocutores en el sector europeo de Bombas de Calor se reunirán en Nuremberg (Alemania) para uno de los prinicipales eventos B2B del sector, el Congreso Europeo de Bombas de Calor 2011 (European Heat Pump Summit 2011).

Si esta buscando reducir la huella de carbono de sus productos, adquirir ventaja en el rendimiento estacional y alcanzar (ó superar) la legislación sobre refrigerante más exigente, necesita un proveedor que entienda perfectamente las aplicaciones de las bombas de calor.
Danfoss participará activamente en el congreso ofreciendo una serie de conferencias impartidas por importantes oradores. Además, será bienvenido en nuestro stand donde podrá conocer a nuestro equipo de ventas y soporte asi como solicitar información adicional sobre nuestras soluciones y productos para sus aplicaciones específicas de Bombas de Calor.

Resumen de las Ponencias impartidas por Danfoss

Impulse el ahorro con la tecnología de Intercambiadores de Calor de Microplacas.

Conseguir una transferencia de calor eficiente es uno de las cuestiones más críticas para la nueva generación de bombas de calor. El innovador intercambiador de calor de Microplacas de Danfoss (MPHE) lleva la tecnología de intercambiadores de calor y el rendimiento, un paso más allá de los tradicionales Intercambiadores de Calor de placas soldadas (BPHE), que sigue siendo el más utilizado en aplicaciones de bomba de calor. Como resultado, la tecnología de MPHE ya es la opción preferida y probada para un número de fabricantes europeos de Bomba de Calor, donde se consigue un ahorro vital tanto de dinero como de recursos naturales.

 
La tecnología de los MPHE minimiza la carga de refrigerante, con una reducción de hasta el 40% comparado con su equivalente BPHE. Los beneficios - económicos, mediambientales y de normativa - apoyan firmemente al MPHE como el intercambiador de elección para evaporadores y condensadores en las bombas de calor modernas.

Sr. Jörg Saar, Director de Aplicaciones de Bomba de Calor de Danfoss Automatic Controls impartirá la ponencia con título:

Influencia de la inyección de refrigerante en evaporadores de COP
 
La eficiencia de una bomba de calor está influenciada por muchos factores. 
Uno de esos factores con considerable influencia es cómo se controla la inyección del refrigerante en el evaporador. Para conseguir la mejor transferencia de calor y la eficiencia más alta, todas las partes del evaporador deben contoner refrigerante evaporado. Al mismo tiempo, no debe llegar al compresor refrigerante líquido para evitar que se reduzca la eficiencia ó se produzcan daños. Para conseguir el equilibrio entre estos dos objetivos, es necesario controlar la inyección de refrigerante. Los dispositivos de expansión se utilizan para tener este control. 

Para terminar, Sr. Jean-Francois Heitz, Marketing Product Manager en Danfoss Commercial Compressors, impartirá la ponencia titulada:

Inyección de Líquido versus Inyección de Vapor en un sistema de Bomba de Calor

Al comparar la bomba de calor con el uso de gas o gasoleo, la factura de energia anual para calefacción o agua caliente sanitaria (ACS) muestra una gran diferencia. Para la aplicación de 50 habitaciones de hotel, el sistema de bomba de calor puede reducir los costes de funcionamiento un 50% comparado con las soluciones alternativas.
Una limitación de las bombas de calor comerciales era, hasta ahora, el rango restrictivo de temperatura de funcionamiento. La bomba de calor no era capaz de funcionar a altas temperaturas de condensación (por encima de 65ºC) para ACS ó para calefacción (con viejos sistemas de radiador) ni a temperaturas de evaporación muy bajas (por debajo de 20ºC) que es el caso de los países fríos. 

Ambas tecnologías presentan beneficios y desventajas pero es responsabilidad del fabricante de bombas de calor hacer su elección basándose en la descripción del sistema completo y el impacto en su estrategia de producto. La inyección de líquido es una solución muy competiva y es por eso por lo que Danfoss ha seleccionado esta tecnología y la ha integrado en su nueva gama de productos denominada Performer PSH.
Five is NOT a Crowd
Todo lo que necesita para us sistema de bomba de calor lo puede encontrar en Danfoss. Cada componente es desarrollado centrándose en la aplicación y, por lo tanto, completamente adaptado para cumplir con las necesidades de los sistemas de bomba de calor. 

- COMPRESORES
- INTERCAMBIADORES DE CALOR
- CONTROLADORES
- COMPONENTES DE LINEA
- DISPOSITIVOS DE EXPANSION