Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Válvula termostática BVTS

Válvula termostática BVTS: la mejor elección con combustibles alternativos

20 agosto 2009
Danfoss lanzó al mercado europeo en diciembre de 2008 la válvula termostática BVTS para su uso con calderas de biomasa.

Hay dos aplicaciones principales para la BVTS:
La primera consiste en proteger las calderas contra el sobrecalentamiento, evitando que el agua alcance el punto de ebullición. Si la temperatura del agua aumenta demasiado, la válvula se abrirá y dejará pasar agua fría a través del sistema de intercambio de calor. De este modo, se logrará bajar la temperatura de manera rápida y eficaz.
La segunda aplicación consiste en evitar los incendios. La BVTS supervisa la temperatura del sistema de alimentación de combustible y, en caso de que la temperatura sobrepase los 95 ºC, la válvula dejará pasar una cantidad de agua suficiente para extinguir el fuego.

Nuevos mercados, nuevas aplicaciones

En el pasado, Europa Central dependía en gran medida de los combustibles fósiles para calentar los hogares, pero el aumento de los precios y el suministro inestable de petróleo y carbón, han hecho que los usuarios consideren otras alternativas. Como consecuencia, las calderas de biomasa son cada vez más populares. La válvula BVTS se está instalando también con gran éxito en estufas de madera con camisa de agua.

Los fabricantes de equipos de Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Serbia han acogido las válvulas termostáticas BVTS de Danfoss con mucho entusiasmo. La inestabilidad del mercado de los combustibles fósiles ha fomentado el uso de alternativas más ecológicas para la calefacción del hogar, como las calderas de biomasa y las estufas de madera con camisa de agua. En los sistemas con camisa de agua, el calor generado por la combustión calienta el agua que se encuentra entre las dos paredes que rodean a la estufa. A continuación, el agua caliente se transporta a los radiadores que están conectados al sistema de calefacción central.
Dado que se trata de métodos sencillos y relativamente económicos para calentar los hogares, las calderas de biomasa y las estufas de madera han empezado a demostrar su gran potencial en la región. Los combustibles de biomasa son CO2 neutro y, ya que el combustible de madera es abundante en la zona, no se teme que su suministro pueda escasear. Los usuarios de estufas de madera y calderas de biomasa, y el medio ambiente en particular, están de enhorabuena.

Para más información, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.


Paweł Zmysłowski, Sales Manager (Polonia)

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: