Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
> Distribuidores
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Un fabricante de sistemas hidráulicos a medida, utiliza productos de Danfoss para garantizar la fiabilidad

Un fabricante de sistemas hidráulicos a medida, utiliza productos de Danfoss para garantizar la fiabilidad

06 octubre 2009
CYMAX AG, con sede en Suiza, fabrica sistemas de accionamiento hidráulico y de control personalizados. Frente a los sistemas hidráulicos estándar, los sistemas personalizados son mucho más eficientes en cuanto a construcción, funcionalidad y costes. A ello se añade, claro está, el hecho de que los clientes esperan una calidad y fiabilidad elevadas cuando solicitan productos personalizados. Así que, en 2004, CYMAX empezó a utilizar los sensores y las válvulas de regulación de Danfoss

Creación de una alianza competente

Fabricar unidades hidráulicas personalizadas, significa estar muy atento a los requisitos de los clientes. Estos quieren una unidad que se adecue a su espacio y proceso de instalación. Debe ofrecer un control adicional, incluidos los elementos de calefacción y refrigeración, aunando estética y sencillez en el uso. Por supuesto, debe ser también altamente fiable, por lo que la elección de los componentes adecuados es crucial. Para CYMAX, Danfoss fue la mejor elección en cuanto a sensores y válvulas de regulación.

¿Qué productos de Danfoss utiliza CYMAX en sus sistemas hidráulicos personalizados? Un número nada desdeñable. La válvula AVTA, una válvula termoestática con sensor de temperatura, regula los sistemas de refrigeración de las unidades. La válvula solenoide EV220B hace que el sistema de refrigeración se apague cuando el proceso de funcionamiento ha concluido. Asimismo, dos transmisores de presión MBS 3050: uno, que regula un convertidor de frecuencia que acciona una bomba hidráulica, y otro, que controla el sistema.
Así que, en 2004, CYMAX empezó a utilizar los sensores y las válvulas de regulación de Danfoss
CYMAX se ha mostrado satisfecho con los excelentes resultados de los sensores y las válvulas de regulación y, recientemente, ha ampliado su cartera de productos de Danfoss para incluir el intercambiador de calor B3-052, que emite calor desde el sistema hidráulico.

Por su durabilidad, y su calidad y fiabilidad elevadas, los productos de Danfoss poseen un valor añadido, ya que ofrecen eficacia y una larga vida útil. Gracias a nuestra red internacional de proveedores, Danfoss está cerca de usted, sea cual sea el emplazamiento de su empresa.

Póngase en contacto con su proveedor de Danfoss más cercano e inicien juntos una sólida alianza.



De Kurt Kälin, Account Manager

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: