Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss garantiza la seguridad e higiene de los esterilizadores

Danfoss garantiza la seguridad e higiene de los esterilizadores

06 octubre 2009
Los profesionales sanitarios confían en los autoclaves para esterilizar los equipos médicos y odontológicos, y mantener así a los pacientes alejados de los microorganismos peligrosos. Durante los últimos diez años, los principales fabricantes de autoclaves de Brasil han confiado en Danfoss para garantizar la fiabilidad y seguridad de sus productos.

Cómo las autoclaves salvan vidas humanas

Puede que sea un dispositivo sencillo, pero el autoclave es la base de todas las operaciones que se llevan a cabo en hospitales y clínicas odontológicas, y garantiza el tratamiento de los pacientes en el entorno más higiénico, seguro y libre de microorganismos nocivos. ¿Qué hace exactamente un autoclave?
Después de ser utilizados, el instrumental médico u odontológico se coloca en un autoclave, en el que el vapor, a una temperatura de 134 C ó superior, y el agua, sobrecalentados a alta presión, eliminan todos los agentes infecciosos, como bacterias, virus y otros microbios potencialmente dañinos.

Normas sectoriales exigentes
Es de vital importancia que todos los componentes sean robustos y fiables, ya que un mínimo defecto puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y una infección fuera de control. Por este motivo, las válvulas y los sensores de Danfoss deben cumplir rigurosamente las exigentes normas del sector.
 
Rodrigo Souza, ingeniero de ventas de Danfoss Brasil, explica por qué esto interesa a Danfoss y a sus clientes.  «Cuando empezamos a centrarnos en el sector sanitario hace unos 10 años, nos dimos cuenta de que podíamos coger algunas válvulas cuya fiabilidad ya habíamos comprobado en el terreno y aplicarlas sin cambios, de modo que cumplieran las especificaciones y las normas exigidas por los hospitales y las clínicas odontológicas.»

En los autoclaves de hospitales, los transmisores de presión MBS 4500 y MBS 33 (versión absoluta) controlan la presión dentro de las cámaras internas y externas, mientras que los sensores de temperatura MBT 153 controlan la temperatura. Las válvulas solenoides EV225B y EV210B controlan el vapor y el agua, y la EV250B ayuda a controlar la bomba de vacío.
Danfoss garantiza la seguridad e higiene de los esterilizadores
Una asociación fructífera
En un primer momento, Danfoss se asoció con Cristófoli, que, en esa época, fabricaba solo 100 autoclaves dentales al mes. La asociación dio sus frutos. «Cristófoli valoró positivamente el hecho de poder comprar válvulas solenoides de alta calidad a un gran fabricante mundial, lo que significa que puede contar con nosotros dondequiera que venda sus máquinas», señala Rodrigo. «Ahora producen aproximadamente 1000 unidades al mes, todas ellas dotadas de componentes Danfoss fiables.»

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: