(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Descarga de Software
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Convertidores de Frecuencia VLT® Drives para la nueva Estación Central de Televisión China 

20 mayo 2008
Casi 100 convertidores de frecuencia VLT® HVAC de 1,1 kW a 250 kW han sido instalados en el sistema de aire acondicionado del nuevo edificio de la Estación Central de Televisión China.

El diseñador del complejo es Rem Koolhaas, conocido tambien por The Holland Metropolis Architecture Office.
Search

Acerca de Danfoss

Con nuestra Visión y principales Valores como fundación, Danfoss está a la altura de las expectativas como ciudadanos responsables del mundo en que vivimos.
Esto está profundamente arraigado a nuestra historia y cultura y se ve reflejado en la forma en que llevamos nuestros negocios diarios.
Las relaciones de Danfoss con todos sus clientes se caracteriza por la confianza. Por supuesto, estamos seguros que la confianza debe ganarse a través de nuestras acciones y de la reputación del grupo Danfoss.