(ES) Danfoss España
Compañías relacionadas
> Propiedades
> Joint Ventures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Joint Ventures

Una "Joint Venture" es un acuerdo firmado entre dos o más partes, para realizar una actividad económica, sujeta a un control conjunto de la misma (joint control).

Control implica la potestad para dirigir las políticas financieras y operativas de una compañía, así como obtener los beneficios de sus actividades.

Sauer-Danfoss Inc.

Sauer-Danfoss se creó en el año 2000 tras una fusión de las activides de Hidráulica Móvil de Danfoss A/S y Sauer-Sundstrand Inc. Sauer-Danfoss Inc. es una compañía líder mundial en la producción y suministro de componentes hidráulicos y electrónicos a fabricantes de maquinaría móvil p.ej. para el sector de la agricultura y construcción. Sauer-Danfoss cotiza en las Bolsas de Nueva York. La participación de Danfoss en la compañía Sauer-Danfoss, asciende a un 37.9%.

Acerca de Danfoss

Con nuestra Visión y principales Valores como fundación, Danfoss está a la altura de las expectativas como ciudadanos responsables del mundo en que vivimos.
Esto está profundamente arraigado a nuestra historia y cultura y se ve reflejado en la forma en que llevamos nuestros negocios diarios.
Las relaciones de Danfoss con todos sus clientes se caracteriza por la confianza. Por supuesto, estamos seguros que la confianza debe ganarse a través de nuestras acciones y de la reputación del grupo Danfoss.