Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Клапан Danfoss с угловым седлом снижает затраты ведущего производителя автоклавов

01 сентября 2009
Клапан Danfoss AV210 с внешним управлением и угловым седлом абсолютно необходим в тех промышленных областях применения, где требуется прочность. Доказавший на практике свои великолепные результаты работы на высокотемпературных установках, недавно универсальный клапан AV210 обратил на себя внимание ведущего европейского производителя автоклавов. Последовавшее применение клапана снизило затраты на сборку и возможность утечек.

Герметичный, плотный и экономичный

Когда производитель автоклавов из Великобритании решил снизить свои затраты на сборку автоклавов, компания Danfoss сразу же приняла этот вызов. Инженеры Danfoss принялись за работу и спроектировали латунный клапан с угловым седлом с наружной резьбой. В результате производитель сократил расходы на установку клапана на 50%.   Как же клапан с наружной резьбой помог снизить затраты на сборку? При использовании традиционного клапана с внутренней резьбой для подсоединения к трубе его нужно оборудовать обжатым под наружную резьбу переходным элементом. А при использовании клапана с наружной резьбой с конусной внутренней поверхностью нужно только компрессионное кольцо (обжимной фиттинг) и стяжная гайка. Это не только снижает стоимость компонентов, но и уменьшает время сборки и возможность утечки, так как нужно сделать только одно уплотнение на каждом рабочем отверстии, а не два. Многие автоклавы большой мощности оборудованы рядом клапанов с внешним управлением, поэтому наружная резьба становится наиболее подходящим и экономичным вариантом.   Известный как «клапан, устраняющий неисправности» прочный AV210 может работать при температуре до 180°C и давлении до 10 бар. Он также может легко справиться с частицами грязи в рабочей среде. Среди прочих ключевых особенностей можно выделить следующие:  
  • Внутренняя часть корпуса клапана разработана для обеспечения более плавного потока и повышения пропускной способности по потоку.
  • Одно уплотнение шпинделя шевронного типа обеспечивает большую целостность как в направлении открытия, так и в направлении закрытия.
  • Конструкция в виде плавающей пластины обеспечивает превосходное самосовмещение и плотную посадку.
  • Корпусы клапана могут быть выполненные из бронзы и нержавеющей стали.   AV210 универсален.
Он поставляется со стандартным соединением с внутренней резьбой и может дополняться множеством принадлежностей, в том числе индикаторами положения клапана, устройством для ручного управления, регуляторами пропускной способности и трехходовыми электромагнитными клапанами управления.  Дальнейшую информацию можно получить в местном представительстве компании Danfoss.


Кевин Ми (Kevin Mee), Strategic Sales Development Manager

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.