Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Надежный и простой в установке клапан чутко реагирует на все изменения в системе

09 января 2008
На протяжении почти 60 лет автоматический клапан AVTA не теряет популярности среди заказчиков компании. Этот клапан в результате постоянной модернизации стал наилучшим вариантом устройства, предназначенного для преимущественного использования в системах охлаждения.

Надежный друг в мире хай-тека

Клапан AVTA, часто называемый клапаном "поставил и забыл" благодаря проверенной временем надежности, обладает множеством преимуществ:
  • Предотвращение чрезмерного расхода охлаждающей воды в системах охлаждения, а также горячей воды и пара в нагревательных системах.
  • Отсутствие необходимости в источнике питания.
  • Нечувствительность к загрязнению и давлению воды, обеспечивающая чрезвычайную надежность клапана.
  • Легкость установки.

Клапан AVTA, используемый, как правило, на гидроэлектростанциях (в энергетических установках), поддерживает фиксированную температуру масла на отметке 50 °C. Это весьма существенно, поскольку при превышении этого значения масло начинает диссоциировать, что делает его непригодным для использования в системе.

Клапан AVTA используется также в производстве микросхем. Начиная с 80-х годов прошлого века, уже произведены миллиарды чипов, и на каждом производящем предприятии имеется около двухсот вакуумных насосов, поддерживающих необходимое давление в резервуарах. Клапан AVTA способствует поддержанию нужной температуры насосов (диапазон допустимых колебаний не превышает +/-2 °C). Опять же этот клапан выполняет весьма существенную функцию, ведь при выходе из строя одного насоса вся партия чипов подлежит отбраковке. 

С течением времени диапазон сфер применения клапана AVTA расширялся, вместе с тем шел и процесс расширения модельного ряда этого устройства. В настоящее время существуют модели клапана с корпусом из латуни, стойкой к селективной коррозии, а также с корпусом из кислотостойкой нержавеющей стали, предназначенным для функционирования в агрессивных средах. По индивидуальному заказу возможна поставка этого клапана в титановом корпусе.

Клапан AVTA в результате адаптации к требованиям заказчиков претерпел множество изменений, и теперь диапазон его применения в высокотехнологичных устройствах необычайно широк. Это устройство занимает особое место, превосходное качество и невероятная популярность, наверняка, оставят его столь же популярным у заказчиков и в будущем.


Карстен Холтебо (Karsten Holtebo), Application Manager, подразделение морских установок

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.