Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss и Sauer-Danfoss: две компании, разнообразие возможностей

05 октября 2007
При одновременном увеличении размеров подъемных кранов и массы, переносимых ими грузов, растет так же необходимость в ускорении выполняемых кранами операций. Каким же образом изготовитель подъемного крана может исключить возможность чрезмерного выдвижения стрелы крана, которое может нарушить состояние равновесия и стать угрозой безопасности людей? Компании Sauer-Danfoss и Danfoss сотрудничают в разработке технологических решений.

Повышение уровня безопасности и эффективности работы подвижного машинного оборудования

Компания Danfoss известна своими датчиками и контроллерами давления и температуры, а компания Sauer-Danfoss поставляет по всему миру гидравлические, электрогидравлические и электрические системы, предназначенные для машин повышенной проходимости. Работая независимо друг от друга с 2000 года, эти компании сейчас сотрудничают, объединяя лучшие разработки обеих сфер деятельности, - мобильные гидравлические установки и датчики давления и температуры, находящие применение в разнообразных машинах и механизмах. Когда-то рынок подвижного оборудования, предназначенного для эксплуатации в тяжелых условиях, развивался благодаря усилиям инженеров-механиков. Сегодня мы видим, как все больший вклад в развитие этого рынка вносят инженеры-электроники. Тенденция к автоматизации связана с необходимостью повышения уровня безопасности и КПД двигателя.

Установка датчиков давления на гидроцилиндры и сопряжение их с электронными системами управления может предотвратить чрезмерное выдвижение стрелы крана. Эту технологию можно применять на всех видах оборудования для повышения уровня безопасности. В Скандинавии впервые применена эта технология в таких сферах, как контроль производственных процессов и управление новым сложным оборудованием, предназначенным для лесозаготовок. Например, контроль потенциальной возможности опасного смещения грузов и работы лезвий в процессе валки леса осуществляется с помощью разнообразных датчиков и электронных устройств управления, устанавливаемых в гидравлических системах управления.

Однако, в большинстве видов тяжелого оборудования эти технологии пока еще не применяются, поскольку считаются слишком дорогими. Ужесточение требований к уровню безопасности для людей и окружающей среды может повлечь за собой серьезные изменения в этой сфере. Гидравлические системы энергоемки, и применение к выбросам двигателя более жестких стандартов может привести к необходимости изменения конструкции двигателя и использования даже в обычных бульдозерах датчиков для управления расходом энергии.
Модельный ряд устройств PLUS+1™, разработанных компаниями Sauer-Danfoss и Danfoss, уже включает управляемые посредством датчиков гидравлические установки. Компоненты, представляющие собой готовые блоки, можно различным образом сочетать для повышения уровня безопасности и для осуществления контроля энергопотребления подвижным машинным оборудованием. Датчики давления и температуры Danfoss совместимы с устройствами PLUS+1 и обеспечивают продление срока службы оборудования и снижение затрат на обслуживание тяжелой техники.  

В будущем, команда Sauer-Danfoss/Danfos станет лидером в разработке экономичных совместимых компонентов, а также полностью интегрированных систем, предназначенных для подвижного гидравлического оборудования.  


Джон Кло, Director of Sales, Danfoss North America

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.