Промышленная автоматика
> Главная
> Продукция
> Области применения
> Новости
> Прайc-лист
> Документация
> Контакты
> Программа подбора оборудования
> Технические семинары
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss покоряет чилийскую винодельческую отрасль

15 февраля 2008
Продукция компании Danfoss продается в Чили уже более 60 лет и занимает сильные позиции на рынке дистрибьюторов. Исследуя новые рынки, компания Danfoss поддерживает рост винодельческой отрасли в Чили.

Лучшие решения для растущей отрасли

Чилийская винодельческая промышленность становится все сильнее и сильнее. На сегодняшний день Чили экспортирует более 50% своей винной продукции. Но когда Гектор Аназко (Hector Anazco), менеджер по продукции чилийского отделения компании Danfoss Industrial Automation, более подробно изучил рынок, он обнаружил, что в чилийской винодельческой промышленности не используется продукция Danfoss. Гектор понял, что это отличная возможность для Danfoss вступить на рынок.

В виноделии контроль температуры крайне важен для производства качественного продукта: вино должно храниться при строго определенной температуре на разных стадиях изготовления. Для изменения температуры вина в рубашку резервуара с вином добавляется горячая или холодная вода или соляной раствор.

Традиционно для регулирования температуры виноделы применяли электромагнитные клапаны, но при использовании воды или соляного раствора клапаны залипали вследствие нечастого использования. Для устранения проблемы залипания клапанов компания Danfoss предоставила клапаны с наклонным седлом.

Использование этих клапанов оказалось таким успешным, что от чилийских виноделов стали поступать запросы на компоненты для других этапов производственного процесса - и не только на клапаны Danfoss.
На данный момент Danfoss производит весь комплект продукции для виноделов и является предпочтительным поставщиком для представителей этой быстро развивающейся отрасли. Весь комплект элементов управления компании Danfoss - в том числе контакторы для панелей управления компрессорами Danfoss - применяется очень успешно. Кроме того, наши электронные частотные преобразователи VLT обеспечивают значительную экономию электроэнергии для чилийских виноделов.  

Несколько винодельческих заводов даже предложили компании Danfoss управлять целыми проектами, которые мы осуществляем в сотрудничестве с местным производителем оборудования и резервуаров из нержавеющей стали.  

Чилийская винодельческая промышленность уже пожинает плоды этого развивающегося сотрудничества. Принимая во внимание рост этого рынка, компания Danfoss может рассчитывать на увеличение своего бизнеса в винодельческой промышленности Чили.    


Йенс Миккельсен (Jens Mikkelsen), Sales Manager

Амбиции и ответственность


Объем продаж Danfoss Group составляет около 2,2 млрд евро в год. У нас работают более 20000 человек по всему миру.

Наша цель- глобальное лидерство в основных направлениях бизнеса: тепло- и водоснабжеие, холодильное и промышленное оборудование.

Разрабатывая и внедряя новые технологии для наших клиентов, мы стремимся добиться повышения качества жизни людей, при этом уделяя особое внимание экологической и социальной ответственности.