Силовая электроника
> Главная
> Продукция
> Применение
> Документация
> Программное обеспечение
> Конфигуратор VLT®
> Электронный магазин
> Сервис
> Об отделе
> Контакты
> Новости
> Архив Новости
> Подписка на новости
> Обучение
> Отзывы
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
экономия электроэнергии с Данфосс

Экономия в 78% + оптимальные условия для слонов, ягуаров и пингвинов

16 сентября 2009
Концепция “удовлетворения потребностей”, реализованная на базе приводов Данфосс, привела к экономии 78% электроэнергии в Честерском зоопарке в Англии, причем 55% сэкономленной энергии – прямая заслуга преобразователей частоты, которые были установлены в конце июля 2008 г.
JBC Controls совместно Danfoss Drives, установила преобразователи частоты VLT® в три вольера для животных: «Дух ягуаров», «Слоны азиатских джунглей» и «Пингвины». Существующая система была усовершенствована с целью экономия потребляемой энергии и повышения эффективности.

Как объяснил Глен Берри, директор по продажам JBC Controls: «Все преобразователи были подобраны под управляемые ими установки. Установки не заменялись, а остались прежними, и мы были вынуждены заменить только провода, питающие вентиляторы, чтобы удовлетворить требованиям электромагнитной совместимости. Достоинством решения является так же IP55 исполнение приводов Данфосс, позволяющее избежать дополнительной внешней защиты и изоляции». JBC Controls и Честерский зоопарк имеют хорошие отношения и работают над совместными проектами в течение последних пяти лет. Это применение является самым масштабным из всех совместных проектов и, похоже, является самым экономически эффективным. Этот вывод можно сделать исходя из накопленных за эти годы статистических данных, показывающих как превосходные экономические результаты в виде снижения издержек, так и улучшившиеся условия обитания животных.

Наибольшие успехи были достигнуты в вольере для слонов. Оптимизация работы системы управления при помощи датчика наружной температуры, установленного в 2008 году, позволила выбирать различные режимы работы вентиляции зимой и летом в зависимости от текущей температуры окружающего воздуха. Оптимизация, установка преобразователей Данфосс и стратегия «удовлетворения потребностей» в вентиляции привели к экономии 78% электроэнергии, причем 55% сэкономленной энергии – прямая заслуга преобразователей частоты, которые были установлены в конце июля 2008 г. Предполагаемый закон трехкратной экономии реализовался в применении, то есть сокращение скорости на 20% привело к сокращению потребления электроэнергии более чем на 50%. Возможность управления скоростью позволила избежать шума двигателя при запуске/остановке, который потенциально мог беспокоить слонов. Таким образом, неожиданно решение об экономии улучшило условия проживания животных.

Устройство фильтрации воды в вольере пингвинов имеет три 18,5 кВт привода (2 рабочих и 1 резервный, все установлены в феврале 2008) которые управляют циркуляцией воды в бассейне и автоматически, по программе снижают скорость потока воды до 70% в ночное время. Улучшения не были столь кардинальными, как в описанном случае со слонами, но положительный эффект очевиден. Средняя экономия за месяц составляет 40% и полностью достигается благодаря использованию преобразователей. Полные затраты на электричество в 2008 году составили 29000£, и уже очевидно, что предполагаемые расходы за 2009 год будут около17000£, таким образом на лицо экономия в 12000£. Чтобы оценить окупаемость, достаточно сказать, что стоимость установки преобразователей была в районе 10000£. Это означает, что менее чем за год зоопарк начал получать прибыль со своих инвестиций. Два других дополнительных преимущества от использования приводов это снижение шума и улучшение очистки воды за счет более продолжительной обработки ультрафиолетовыми лампами.

Вольер ягуаров оборудован двумя преобразователями (один на 11 кВт, другой на 7,5 кВт) управляющими системой вентиляции, как и в слоновьей вольере, при помощи контроллера. Окружающий воздух подогревается или охлаждается в зависимости от показаний комнатных температурных датчиков. Кроме того, когда при приостановленной системе вентиляции начинает повышаться уровень CO2, она автоматически включается.

Применение преобразователей частоты дало возможность зоопарку оптимизировать расходы путём принятия стратегии «удовлетворения потребностей», легшей в основу снижения потребления энергии путём использования HVAC оборудования в вольерах для слонов и ягуаров. Раньше двигатели работали 24 часа в сутки на одной скорости. Теперь зоопарк может регулировать их работу (или управлять работой насосов в вольере с пингвинами) в соответствии с потребностями животных. Вентилирование, подогрев воздуха и охлаждение осуществляются исходя из сезонных изменений температуры так, чтобы обеспечить оптимальные условия проживания.

Рей Морисон, являющейся руководителем работ по технической эксплуатации в Честерском зоопарке в течение 10 лет, объясняет, что улучшение условий содержания не менее важно, чем экономический эффект. «В Честерском зоопарке мы использовали принцип трех критериев. Измерения качества работ проводилось по финансовой, природной составляющим и исходя из корпоративных социальных обязательств.» Рей поясняет насколько серьёзно зоопарк относится к экологическим обязательствам. «Каждый сэкономленный фунт – это фунт, который может быть инвестирован на благо животных в охранные проекты по всему миру, например такие как, поддержка индийских слонов в их естественной среде обитания».

Одним из взятых обязательств в рамках экологического стандарта ISO14001, принятом в зоопарке в 2004 году, является: «проведение мероприятий по улучшению условий содержания в зоопарке, в рамках принятых норм, путем их пересмотра и обновления, добиваясь всестороннего, длительного положительного эффекта». Честерский зоопарк был первым в Британии и первым большим зоопарком в Европе, получившим аккредитацию и использующий этот международный стандарт, как библию в своей работе по снижению вредоносного влияния на окружающую среду. Это обязательство было еще раз подтверждено в 2006 году, когда Честерский зоопарк получил Королевскую награду для предпринимательства в категории «Устойчивое развитие».
преобразователи Данфосс - защита окружающей среды
Покупка и установка преобразователей Данфосс посредством JBC Controls является главным шагом Честерского зоопарка для длительного улучшения и защиты окружающей среды, также позволяющим снизить затраты на электроэнергию на 3000£. Это оказалось быстро окупаемой инвестицией, с долгосрочным положительным эффектом для животных и окружающей среды.

Новости и события

Мы стараемся держать вас в курсе дел компании, сообщая о всех новинках продукции, выставках и событиях.