(RU) Данфоcс Россия
Миссия и ценности
> Миссия
> Политика по экологии
> Ценности
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Политика по экологии

Фирма Данфосс считает одним из важных аспектов своей деятельности -охрану окружающей среды, а также обеспечение постоянного улучшения характеристик экологичности компании.
 
В Данфосс каждый сотрудник в пределах своего участка работы несет ответственность за свои действия, направленные на уменьшение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
 
1. Цели
Деятельность компании направлена на достижение следующих целей:

· восприниматься на территории Российской Федерации как компания, которая понимает проблему охраны окружающей среды как важную часть своей деятельности и прилагает все возможные усилия по охране окружающей среды;

· стремиться быть в числе компаний российской индустрии, которые осознают необходимость охраны окружающей среды, принимая при этом во внимание экономические возможности;

· стремиться использовать передовые технологии, где это возможно и обосновано экономически;

· способствовать пониманию обществом необходимости разумного и бережного отношения к окружающей среде как в повседневной жизни, так и в работе;

· отслеживать и выполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды;

· постоянно заботиться о каждом работнике и улучшать состояние окружающей среды на рабочих местах;

· контролировать и по возможности снижать потребление энергии (тепловой, электрической), горячей и холодной воды;

· свести к минимуму выбросы в атмосферу;

· анализировать и снижать отходы деятельности; если возможно, применять вторичное использование материалов;

· стараться использовать материалы, наименее вредные по отношению к окружающей среде.

2. Политика
Политика фирмы Данфосс по вопросам управления окружающей средой включает следующее:

2.1 Рынок предоставляемых услуг
· Услуги и технический сервис реализуемой продукции, предоставляемые клиенту, не должны наносить вреда окружающей среде.

2.2 Продукция
· Правильное применение продукции в течение срока эксплуатации является безопасным как для человека, так и окружающей среды. Покупателям и монтажникам предоставляется вся необходимая информация о продукции.

· Складирование и распространение продукции осуществляется без риска как для человека, так и для окружающей среды.

· Только продукция, соответствующая гигиеническим правилам и нормам Российской Федерации, допускается для реализации.

· Материалы и запасные части от вышедших из строя продуктов используются вновь или уничтожаются без риска для окружающей среды.

2.3 Производство
· Производственные процессы должны соответствовать экологическим требованиям, при постоянном стремлении к снижению энергопотребления на производимую единицу продукции.

· Снижение выбросов в атмосферу, уничтожение отходов безвредными для окружающей среды методами.

· Рабочие процессы, включая внутреннюю транспортировку, должны быть организованы наиболее безопасным способом.

2.4 Организация
· Для обеспечения постоянного улучшения в области управления окружающей средой ставятся конкретные цели, а их выполнение периодически оценивается.
 
· Обеспечивается соответствие политики и целей фирмы в области управления окружающей средой изменяющимся условиям деятельности компании.

· Мы готовы участвовать в открытом и конструктивном диалоге с общественностью о результатах нашей деятельности по охране окружающей среды.

2.5. Поставщики, подрядчики, субподрядчики
· Соответствие нормам и стандартам по охране окружающей среды является одним из параметров при выборе поставщиков и субподрядчиков, чтобы обеспечить, где это возможно, использование экологически безопасных материалов, продукции и сервиса.

Search

О компании

Компания "Данфосс" основана более 70 лет назад и ныне объединяет десятки современных предприятий на четырех континентах, имеет дочерние компании и торговые представительства более чем в 100 странах мира.

Концепция развития компании и система ценностей строятся на ответственности перед мировым сообществом.

В основе взаимоотношений "Данфосс" с партнерами лежит доверие. Мы, безусловно, отдаем себе отчет, что доверие нужно заслужить своими делами и репутацией.