Refrigeração e Ar Condicionado
> Refrigeração e Ar Condicionado
> Produtos
> Artigos de Refrigeração
> Documentação técnica
> Software
> Refrigerantes
> Compressores Scroll
> As Indústrias que Servimos
> Estudos de Refrigeração
> Organização
> Programas para Selecção de Produtos
> Programas para Selecção de Produtos
> Cooling Matters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Faça a sua empresa crescer com trocadores de calor!
> Contactos
> Distribuidores Partner Danfoss Refrigeração e Ar Condicionado
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Use menos energia para fazer crescer o seu negócio com o novo compressor scroll “HHP” para bombas de calor

14 Novembro 2010 | Autor: Mathilde Kaae Pedersen, Heat Pump Marketing Manager, Danfoss
Com o aumento do preço do gás e do petróleo, os proprietários procuram um modo fiável e económico para aquecer as suas casas durante um período razoável de tempo..
Avaliação Média dos Usuários:
de votos
> Clique aqui para ler o artigo completo
1. Use menos energia para fazer crescer o seu negócio com o novo compressor scroll "HHP" para bombas de calor
Com o aumento do preço do gás e do petróleo, os proprietários procuram um modo fiável e económico para aquecer as suas casas durante um período razoável de tempo..

Desenhado para aplicação em bombas de calor residenciais utilizando o refrigerante R407C, o Compressor Scroll para Bombas de Calor Danfoss Performer (HHP) é ideal para aplicações onde se requerem temperaturas elevadas para funcionar em temperaturas exteriores baixas, e pode ser usado em todos os sistemas de bombas de calor, estando contudo especialmente optimizado para bombas de calor ar-água. Para estas aplicações, é obrigatório que o compressor possa funcionar em dias de Inverno frios, de forma a minimizar a utilização adicional de aquecedores/sistemas de aquecimento com consumos dispendiosos.

O Compressor Scroll para Bombas de Calor Danfoss Performer comprovou a sua eficácia ao ter uma gama de trabalho ampliada sem acrescentar componentes de injecção dispendiosos. Isto significa que existe uma poupança nos custos destes componentes, podendo ainda fornecer uma bomba de calor altamente eficiente que pode funcionar mesmo quando a temperatura exterior estiver abaixo dos -20°C.

Para além de oferecer uma gama de trabalho ampliada até uma temperatura de evaporação de -25°C, o Compressor Scroll para Bombas de Calor Danfoss Performer também pode oferecer a possibilidade de produzir altas temperaturas, até uma temperatura de condensação de 65°C com uma temperatura de evaporação de -13°C. Isto faz com que o compressor seja o ideal para a produção de água quente (um factor valioso nas remodelações, onde as bombas de calor podem fornecer água quente para sistemas antigos e obsoletos de radiadores, com uma manutenção dispendiosa).

Um sistema de bomba de calor equipado com um Compressor Scroll para Bombas de Calor Danfoss Performer é a solução perfeita para satisfazer as elevadas expectativas actuais de produtos altamente eficientes em termos de energia. O desenho da válvula flexível e o scroll optimizado para bombas de calor oferece-lhe amplas temperaturas de funcionamento, eficiência energética e níveis de ruído reduzidos.



O Compressor Scroll HHP cobre uma capacidade de aquecimento desde 5kW até 14kW com um ponto nominal de -7/50°C, e está disponível nas versões monofásica e trifásica do HHP015 ao HHP045.
2. Tecnologia inovadora
Três válvulas de descarga flexíveis permitem que a eficiência isoentrópica seja mantida num nível elevado, mesmo em condições extremas. Quase como um compressor alternativo,o novo scroll HHP é regulado adapta-se às pressões variáveis associados a bombas de calor "ar-água". O resultado é uma elevada eficiência de aquecimento, mesmo em temperaturas exteriores baixas.

Desenho híbrido

Foi desenvolvido um revestimento híbrido, desenhado especialmente para tornar o conjunto do scroll HHP mais forte e resistente às altas pressões, quando a bomba de calor é usada para produção de água quente.

Plataforma comprovada

A Danfoss Commercial Compressors produz compressores scroll para a indústria de ar condicionado há 6 anos usando a plataforma Danfoss H-series. A plataforma H-series tem um desenho único que permite utilizar menos peças, oferecendo assim uma solução leve e compacta para a bomba de calor. Além disso, o desenho da plataforma H-series é conhecida pelo seu baixo nível de ruído, o que aumenta o conforto dos utilizadores reduzindo o nível de ruído ambiental.Para obter mais informações sobre a gama de compressores scroll Danfoss HHP, contacte o seu distribuidor habitual, os serviços locais da Danfoss ou visite o sítio web local www.danfoss.com/portugal, onde poderá descarregar uma 'Brochura de Selecção Rápida' e 'Orientações para Aplicações'.










Estamos consigo para melhorar o seu negócio

Em tudo o que fazemos é nosso princípio  superar e satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes a curto e longo prazos.
O nosso objectivo é ser sempre a melhor escolha, o fornecedor preferido e o melhor parceiro para o seu negócio.
Assim, se pretende o apoio de uma empresa que trabalha para melhorar a sua eficiência e os seus lucros, contacte-nos  hoje mesmo, estamos prontos para  atendê-lo.