Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La red de Asistencia Autorizada de Bock se extiende a lo largo de Brasil
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Resuelva sus problemas de sobrecalentamiento hidráulico con el intercambiador de calor de placas soldadas de Danfoss

27 junio 2008
Los intercambiadores de calor tubulares tradicionales se han usado en el sector de los refrigeradores de aceite hidráulicos durante más de 50 años. Sin embargo, los sistemas hidráulicos siguen sobrecalentándose, pierden potencia y tienen fugas.

Ahora, el intercambiador de calor de placas soldadas de Danfoss ofrece una solución para el sobrecalentamiento del aceite en los sistemas hidráulicos. Su mayor eficacia brinda la misma capacidad de transferencia de calor, pero con un tamaño mucho más reducido.

Reducción del sobrecalentamiento en un tamaño mucho menor

Como principal proveedor de sensores y válvulas para el mercado hidráulico, Danfoss entiende que uno de los problemas más comunes que sufren los sistemas hidráulicos es el sobrecalentamiento del aceite, lo que puede dar lugar a costosas reparaciones y, en algunos casos, incluso a la detención del sistema.

Conforme aumenta la temperatura del aceite hidráulico, se reduce la alimentación de entrada y, si la pérdida total de potencia es superior al calor disipado, el sistema hidráulico terminará por sobrecalentarse. Por otro lado, si el aceite se sobrecalienta, pierde sus propiedades lubricantes y aumenta la fricción y el desgaste de los componentes hidráulicos, lo cual implica el endurecimiento de las juntas y un mayor desgaste del sistema.

Otro problema ocasionado por las altas temperaturas del aceite es la reducción de su viscosidad, que a menudo desemboca en fugas de aceite. Puesto que los componentes hidráulicos se fabrican con tolerancias muy ajustadas, el calor elevado y la pérdida de lubricación también pueden ocasionar daños serios o atascamientos. Las reparaciones pueden ser costosas y, lo que es peor, podría ser necesario interrumpir las operaciones.

Por suerte para los propietarios de sistemas hidráulicos, Danfoss tiene la respuesta. Comparado con los intercambiadores de calor tubulares tradicionales, el intercambiador de calor de placas soldadas de Danfoss es compacto, resistente y ofrece una capacidad de transferencia térmica mucho mayor (y solamente requiere la mitad del espacio para su instalación). Gracias a sus placas corrugadas de acero inoxidable que permiten aumentar el flujo turbulento, se aumenta la tasa de transferencia de calor y se reducen las incrustaciones.

Con la misma capacidad de transferencia de calor, el intercambiador de calor de placas soldadas no solamente contiene cerca del 12% del volumen de líquido, sino que la superficie de intercambio es un 33% inferior y un 80% menor en tamaño. En pocas palabras, se consigue una mayor capacidad de intercambio de calor, se reduce el consumo de aceite y se aumenta la eficiencia, todo ello combinado en un sistema de menores dimensiones.

Con los intercambiadores de calor de placas soldadas, Danfoss ayuda a resolver los problemas de sobrecalentamiento que aparecen en los sistemas hidráulicos. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor Danfoss más cercano.


Zhao Tong, APA Application Manager, Mobile Hydraulic

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.