Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
> La red de Asistencia Autorizada de Bock se extiende a lo largo de Brasil
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss colabora en la reducción de emisiones de vapores de gasolina

27 abril 2009
Una nueva directiva del Consejo Europeo en materia de calidad del aire exige la adhesión de todos los estados miembros a una limitación de las emisiones, lo que supone que ahora en adelante todos los dispensadores de gasolinera deben estar equipados con sistemas de recuperación de vapores y sistemas de control de recuperación de vapores para reducir las emisiones perjudiciales. Integrados en estos sistemas de recuperación de vapores, las válvulas de solenoide y los transmisores de presión de Danfoss ponen su granito de arena en la mejora de la calidad de aire.

Las válvulas de recuperación permiten reducir la contaminación del aire

La gasolina es una mezcla de compuestos orgánicos volátiles que se evaporan rápidamente en la atmósfera, lo que incrementa los valores de concentración de ozono a nivel del suelo y de contaminación atmosférica. Cada vez que se llena el depósito de combustible de un coche, estos gases se liberan del dispensador de gasolina. No obstante, actualmente, con los últimos avances en tecnología de recuperación de vapores de gasolina, la cantidad de gases contaminantes que se evaporan en el aire durante el repostaje ha disminuido drásticamente. Y Danfoss es el proveedor de las válvulas utilizadas en estos sistemas de recuperación de vapores.

Para evitar la evaporación de gases peligrosos de los depósitos de gasolina, como los hidrocarburos aromáticos (tolueno y xileno), los sistemas de recuperación de vapores recogen los vapores de gas, que anteriormente se liberaban a la atmósfera, y los devuelven al depósito subterráneo. Un sistema de control automático garantiza que no haya acumulación de presión y mantiene la proporción de volumen entre los vapores de gasolina recuperados y la gasolina de repostaje en 1:1. El flujo de vapores se controla mediante una válvula proporcional, ya sea de control hidráulico o electrónico, o mediante un control de velocidad.

La válvula proporcional de control electrónico de Danfoss, basada en la válvula proporcional EV226A 4.5B G14T y la válvula de accionamiento directo EV210A, es el producto con el que colaboramos con un fabricante de dispensadores de gasolina y su proveedor electrónico. La válvula de recuperación de vapores funciona a una presión diferencial constante y utiliza una modulación por ancho de pulsos de 300 Hz para reducir la histéresis de la bobina. Mediante el control electrónico de la cantidad de gasolina que entra en el depósito del coche, la válvula puede regular fácilmente los vapores del combustible.

Otros productos de Danfoss, como los transmisores de presión, los sensores de temperatura, las válvulas de recuperación de vapores de gasolina, los contactores y los disyuntores, pueden utilizarse también en los dispensadores de gasolina, LPG y CNG. Para más información, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.


Pavel Rozprým, Sales Manager (Europa oriental)

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.