América Latina
> América Latina
> Argentina
> Bolívia
> Brasil
> Chile
> Colombia
> Equador
> México
> Paraguay
> Peru
> Uruguay
> Venezuela
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Colômbia

Colombia
Danfoss S.A.
Avenida Calle 82, no. 12-18
Edificio Interbolsa
Oficina 305
2182 Bogota
Colombia
Correo electrónico:
Timezone:
GMT: -5
Prefijo:
+57
Teléfono:
7454888
Fax:
1 7482924
Office Hours:
8h - 12h / 14h - 18h
 
Saturday 8h - 12h
Business Areas:
Refrigeration & Air Conditioning, Heating, Industrial Automation, Motion Controls

Contactos

Danfoss es una compañía global y nuestros productos y servicios se comercializan a través de una red internacional de compañías de venta, agentes y distribuidores en todo el mundo. Los centros de producción, se componen por 59 fábricas de producción repartidos en 21 paises.    

Somos conscientes de que la globalización no se trata de conquistar el mundo, sino que es una forma natural del mundo actual. En Danfoss comprendemos y respetamos las diferentes culturas en las que operamos, transmitiendo a la vez nuestros propios valores, es decir, Danfoss está presente donde lo necesita - como soporte local, pero también como un jugador global preparado para cualquier reto.