Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Inauguración línea de producción de Válvula TR6  en México – Abril 2009

29 abril 2009
Después de nueve meses de intensa planeación y preparación,  se inauguró la nueva línea de producción de la válvula TR6, localizada en la planta de Monterrey, México.
Esta línea anteriormente se encontraba en Dinamarca y fue transferida a México, debido a un acuerdo de estrategia global de tener la producción de la válvula TR6 más cerca de los principales clientes potenciales de America.

Cuenta con la más alta tecnología en sistemas de fugas con helio, así como el MES System que es el sistema que controla la línea, el cual esta conectado directamente con la base de datos oficial (SAP), por lo que cualquier cambio que se presente en la programación de producción de material la línea lo reconoce inmediatamente y se ajusta a ese cambio haciendo el proceso más ágil.
La proyección es crecer al doble de capacidad en producción de válvulas de expansión y con esto se podrá dar empleo a aproximadamente 50 personas para su operación.

Con esta mejora en los procesos de producción en Danfoss podremos ofrecer un mejor servicio a fabricantes de aire acondicionado y sistemas de refrigeración de México y Norteamérica.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.