Refrigeración y A/A
> Refrigeración y Aire Acondicionado
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Descarga de Programas
> Educación y Entrenamiento
> Documentación Técnica
> Refrigeración Industrial
> Refrigeración Comercial
> Aire Acondicionado Comercial
> Food Retail
> Retail Care
> Refrigerantes
> PSH hot solution
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Mayekawa presenta Compresor Mycom serie M

04 julio 2008
Cristalizando un proyecto que fue concebido en el año 2004, Mayekawa de México presentó al mercado mundial su nuevo compresor industrial reciprocante serie M, el cual tiene la capacidad de desplazar grandes cantidades de gas, es de mayor coeficiente energético y además es fabricado en su totalidad por mano de obra mexicana.
A través de una celebración, presidida por el Ing. Yasunori Hirasako, Director General, Mayekawa de México dio a conocer a sus proveedores, clientes, empleados y amigos su nuevo producto, el cual cuenta con una ingeniería de diseño de la mayor calidad, que lo convertirán en un factor clave para la industria química, petroquímica, entre otras.

La presentación técnica del producto estuvo a cargo del Ing. Félix Hernández, Gerente de Desarrollo de Nuevo Productos, quien detalló a los asistentes todas las bondades de desplazamiento de gas; coeficiente de energía; disminución de fricción; disminución de calentamiento interior por gas; lo optimizado del sistema de lubricación, así como la calidad de los materiales y artículos que incluye el Compresor Reciprocante serie M Mycom, para el se utilizan las Válvulas de paso tipo SVA y Válvulas de Aguja SNV Danfoss.

En opinión de Yasunori Hirasako, el lanzamiento mundial del nuevo compresor reciprocante serie M, es muy importante porque “no se trata de modificaciones a compresores que ya teníamos, pues este nuevo producto es un concepto totalmente nuevo que se viene a convertir en otra columna para Mayekawa”.

En los últimos años Mayekawa había añadido mejoras a sus compresores industriales, sin embargo, hace cuatro años venían gestando la posibilidad de ofrecer al mercado un nuevo producto, con el cual aspiran a tener crecimientos superiores al 20% en la región de América Latina.

Por su parte, el Ing. Enrique Miranda, Subdirector de Mayekawa de México, resaltó que para este año de lanzamiento pretenden colocar en el mercado aproximadamente 50 compresores de 4, 6 y 8 pistones que trabajan con amoniaco. A partir del 2009 se incluirá como oferta los compresores reciprocantes serie M a base de Freón y de acuerdo al comportamiento del mercado, Mayekawa intensificará la producción de su nuevo producto.

Tras la presentación técnica del nuevo compresor, Yasunori Hirasako dirigió un mensaje de agradecimiento a toda la audiencia, tanto a empleados, proveedores y clientes por toda la confianza brindada durante los más de 40 años desde la entrada del grupo japonés Mayekawa a México.

Danfoss otorga reconocimiento

Danfoss Industries, fabricante de la industria de la refrigeración que suministra sus válvulas especializadas para Mayekawa de México, representada por el Ing. Norberto Aguilar y por el Ing. Rodrigo Mendoza, a nombre del Ing. Enrique Tornel, Director de Ventas de Danfoss; otorgaron un reconocimiento a Yasunori Hirasako, en agradecimiento por la relación de más de 12 años en México y 20 años en la región de América Latina.
 
Del mismo modo expresaron palabras de felicitaciones por el lanzamiento del compresor reciprocante serie M, el cual viene a generar mayores ahorros energéticos para la industria, augurando muchos más éxitos para Mayekawa de México.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.