Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Reducción del consumo de energía y aumento de los niveles de resistencia con las válvulas de vacío de Danfoss

22 septiembre 2008
¿Sabía que sin válvulas de vacío estaría a oscuras, desconectado y caminando? Pues es cierto, las válvulas de vacío se utilizan en los procesos de fabricación de muchos de los productos que utilizamos a diario, tales como bombillas, relojes, pantallas electrónicas e incluso coches. Y Danfoss puede ofrecer una completa gama de válvulas a estos mercados.

Aumento de la resistencia y menor consumo de energía

Cerca del 90 por ciento de todas las nuevas investigaciones en componentes electrónicos, tales como pantallas de ordenador y semiconductores, requieren procesos de vacío, como los realizados en las cajas de manipulación con guantes. Dotadas con aberturas para los largos y resistentes guantes negros, los sistemas de cajas de manipulación con guantes encierran un gas puro e inerte en un recinto herméticamente sellado. Dentro del recinto de la caja de manipulación con guantes, los investigadores y los técnicos de proceso pueden manipular elementos complicados en un entorno estéril y controlado. Y aquí es donde entran en acción las válvulas de vacío, ayudando en las operaciones de control y en la regulación de la presión en el interior de la cámara de proceso.

Las válvulas de Danfoss son utilizadas actualmente por un fabricante alemán líder en el sector de las cajas de manipulación con guantes. Tras un intensivo periodo de investigación, Danfoss desarrolló una interfase a medida para su uso en los sistemas de cajas de manipulación del fabricante. En la actualidad, se está llevando a cabo un periodo de seis meses de pruebas de campo, en las que se están poniendo a prueba la fiabilidad y las especificaciones del producto.

Y la verdad es que prometen. Las válvulas de vacío de Danfoss no sólo facilitan el bajo consumo de energía, sino que aumentan los niveles de resistencia, dependiendo, claro está, del ciclo de vida del sistema de cajas de manipulación. Y con las válvulas de vacío de Danfoss, garantizamos el funcionamiento libre de mantenimiento durante toda la vida del producto. Esto permite que ingenieros, técnicos de proceso y estudiantes de doctorado se puedan concentrar libremente en su trabajo y estudio, en lugar de dedicar su valioso tiempo al mantenimiento de máquinas.

Mediante estos sistemas de cajas de manipulación con guantes, las válvulas de vacío de Danfoss ayudan a trabajar mejor y a mejorar sus productos a conocidos fabricantes de coches, de bombillas y de pantallas de ordenador, a industrias químicas y médicas, así como a universidades, institutos de investigación y escuelas técnicas.

Para saber más sobre las válvulas de vacío de Danfoss, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.


Dirk Köster, Key Account Manager