Automatización Industrial
> Automatización Industrial
> Productos
> Noticias
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Pequeñas soluciones para problemas globales

05 enero 2009
El consumo global de energía está en constante aumento. En cambio, los combustibles tradicionales son cada vez más escasos, cuesta más extraerlos y son más caros de producir. El resultado es una necesidad en aumento de fuentes de energía renovables que puedan satisfacer la creciente demanda del consumidor sin perjudicar el medio ambiente de nuestro planeta. Y, en este reto, las calderas de biomasa, pese a su reducido tamaño, pueden jugar un importante papel. Y Danfoss se sitúa en una posición privilegiada gracias a la nueva válvula termostática BVTS, un complemento perfecto para las calderas de biomasa y de otros combustibles sólidos.  

A medida que aumenta la concienciación en relación con los temas medioambientales, hacen lo propio los precios de la energía. Con un tamaño reducido y un funcionamiento eficiente, las calderas de biomasa modernas se revelan como una fuente de energía renovable asequible y con un impacto mínimo sobre el medio ambiente.

Danfoss aporta su granito de arena en la transición hacia soluciones energéticas más ecológicas

Durante los últimos tres años, la cifra de calderas pequeñas de combustible sólido en funcionamiento ha aumentado un 25%. Se calcula que actualmente hay unos 5 millones de unidades instaladas en todo el mundo y, si continúa la escalada de precios de la energía, las previsiones apuntan a que el aumento proseguirá a un ritmo incluso mayor en los próximos tres años. Danfoss, con una sólida trayectoria en materia de compromiso medioambiental, se prepara para este crecimiento con la introducción de la válvula termostática BVTS.

Las válvulas termostáticas cumplen dos funciones muy importantes en las calderas de combustibles sólidos de tamaño reducido. La primera es rociar con agua el combustible de biomasa si el proceso de combustión retrocede hasta el tornillo alimentador y la cámara. La segunda es disipar el exceso de calor para que la temperatura del agua no supere los 100°C en la caldera.

La BVTS se ha desarrollado a partir de la válvula termostática AVTA, todavía hoy muy frecuente en las aplicaciones de seguridad de retorno de llama. Sin embargo, mientras que la AVTA es ajustable, la BVTS está configurada para abrirse al alcanzar una temperatura de 95°C, un requisito obligatorio para los componentes de seguridad en las aplicaciones de disipación del calor. La BVTS está diseñada para calderas de menos de 100 kW, con lo que se ajusta al límite de la capacidad de refrigeración de caudal de la válvula. La BVTS se basa en una tecnología fiable y contrastada a un precio competitivo, producto de la amplia experiencia de Danfoss en la fabricación de válvulas termostáticas herméticas.
Gracias a su extremada resistencia a la suciedad, las válvulas Danfoss son especialmente indicadas para entornos exigentes como este. Complementada con otras cualidades marca de la casa (larga vida útil, tamaño reducido y facilidad de instalación y mantenimiento), la BVTS es la opción natural para este segmento de mercado en plena expansión.

De entre todas las fuentes de energía renovable que hay sobre la mesa en la actualidad, la biomasa es sin duda la más prometedora. El Libro Blanco elaborado por la Comisión Europea para promover una estrategia y un plan de acción de alcance comunitario insta a duplicar la proporción de consumo de energía producida a partir de fuentes renovables, hasta llegar al 12% del consumo total en 2010 en el conjunto de la UE. Y para conseguirlo habría que instalar en torno a 350.000 nuevas calderas de biomasa cada año, con sus correspondientes válvulas termostáticas fiables y económicas.  

Por Jørn E. Rasmussen, Product Market Director