VLT® Drives
> Home VLT® Drives
> Noticias
> Calendario de Eventos
> Productos
> Literaturas Técnicas
> Revista Drives en Acción
> Drive Configurator
> Servicios
> Descarga de Software
> Recibe nuestras e-Newsletters
> Contactos Drives
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

DrivePro™

Sólo una empresa sólida y líder mundial en el segmento de convertidores de frecuencia se puede innovar una vez más, creando un beneficio más para garantizar las necesidades de nuestros clientes en diferentes segmentos, como la industria y el confort. El DrivePro™ es ​​más que un servicio. Se trata de un programa de mantenimiento continuo, o un servicio especializado dirigido a los análisis de las instalaciones, la planificación de mantenimiento preventivo, capacitación y asistencia técnica 24 horas con cobertura nacional. En otras palabras, esto significa asegurar la disponibilidad de la planta y la instalación de confort, menor tiempo de inactividad, mayor productividad, ahorro de energía mediante la optimización de los sistemas de confort y costes de mantenimiento reducidos. Undo edits.

Más que asistencia, una cobertura permanente

El DrivePro™ es ​​el programa de mantenimiento continuo que atinge a las necesidades de los clientes de Danfoss, ya sea por su proceso de producción o su sistema de confort. En un entorno industrial, el tiempo de inactividad (downtime) es un factor crítico y los convertidores de frecuencia son equipos de vital importancia en las máquinas del proceso. Una parada causada por un convertidor de frecuencia puede ser costoso en términos de pérdidas de producción.

La mejor estrategia es, pues, adoptar un programa de mantenimiento continuo, lo que garantizará una disminución significativa en la probabilidad de fallo de una unidad. Sistemas de confort (aire acondicionado) también tiene su impacto en la productividad de una empresa, ya sea un supermercado, centro comercial o una oficina. El aumento de la temperatura en un medio ambiente puede estar directamente relacionado con la duración de la estancia de los clientes dentro de un negocio. Ya que la mayor estancia es igual a mayor oportunidad de comprar los productos. Un entorno sin control de temperatura, donde la comodidad se ve comprometida, significa menos ventas.

Una oficina de ventas también puede tener afectada su productividad por la falta de control de la temperatura, por no mencionar, por supuesto, el impacto causado a menudo por los fracasos políticos y sociales sin los sistemas de confort. Además, los sistemas de confort que usan los convertidor de frecuencia, cuando estan debidamente regulados y los controles funcionan con eficacia, si reduce el consumo de energía e el cliente de Danfoss economiza dinero.

El Programa de Mantenimiento Continuo DrivePro™ asegura que los sistemas, ya sean industriales o de confort, no pueden dejar de garantizar el máximo rendimiento que esperan los clientes. Además, el Danfoss DrivePro™ se lleva a cabo por especialistas en convertidores de frecuencia y pueden ser fácilmente añadidos como parte de los contratos de mantenimiento integral. Todo esto con el fin de economizar dinero para el cliente de Danfoss.

Esto es DrivePro™

El concepto Danfoss EC+

El concepto Danfoss EC+ permite a los motores PM con dimensiones patrones IEC que se pueden utilizar con los Convertidores de Frecuencia Danfoss, a través del algoritmo de control. Esto significa que no hay cambios para el operador. Después de introducir los datos relevantes del motor el operador comprueba su eficacia a través de la tecnología EC.

Las principales ventajas del concepto EC+ son:
Libre elección de la tecnología de los motores (AM o asíncrona) con el mismo convertidor. El equipo utilizado y la operación permanecen sin cambios en la elección de los componentes, independientemente del fabricante.
El aumento de la eficiencia del sistema como resultado de la mejor combinación de componentes individuales.
Rediseño fácil de los sistemas existentes cubre una gran variedad de potencias para motores PM o patrones.