Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

A VERDADEIRA Danfoss – a diferença nem sempre é óbvia

07 agosto 2009
Muitas vezes, não sabemos que a nossa marca favorita não é aquela que sempre compramos. Os produtos falsificados têm, ao longo dos anos, filtrado o mercado e feito os consumidores perderem a fé constantemente na marca de alta qualidade.  A Danfoss também foi afetada por esse crescente problema, especialmente os filtros secadores Danfoss. Portanto, é importante entender como podemos diferenciar os produtos falsificados dos produtos originais da Danfoss. Pesquisas e análises mostraram que há determinados pontos principais que uma pessoa pode verificar para comprar um filtro secador Danfoss seguro e confiável. Normalmente, os filtros secadores falsificados são, olhando à distância de um braço, difíceis de identificar, pois a caixa, o rótulo e a aparência física se parecem com as versões originais Danfoss. Mas, ao olhar mais de perto, é possível esclarecer se trata-se de um filtro secador Danfoss original ou falsificado.
Cor - preto, azul ou branco?
- Se for branco ou azul, a possibilidade de ser falsificado será grande, pois mudamos a cor dos nossos filtros secadores há mais de dois anos.
- Se for preto, ainda haverá a possibilidade de ser falsificado.

Rótulos - todas as informações estão incluídas?
O rótulo do produto nos filtros secadores produzidos depois da 21º semana de 2003 deve incluir:
- O campo de texto de vol. deve incluir “x,xxx L., Peso líquido (x,xxoz)”. Se essas informações não estiverem presentes, o filtro secador é falsificado.
- Todo o texto deve estar em negrito - se não estiver, o filtro secador é falsificado.
- A parte inferior do rótulo aparece com uma grande área branca e com uma seta preta indicando a direção do fluxo. Se essas informações não estiverem presentes, o filtro secador é falsificado.
- Os cantos do rótulo devem ser arredondados - se não forem, o filtro secador é falsificado.

Conexões - solda ou rosca?
- Se as conexões forem soldados, eles devem ter boa aparência, estar limpos e apresentar um elemento de parada de solda. Caso contrário, o filtro é falsificado, pois introduzimos esses elementos de parada de solda há mais de um ano.
- Se as conexões forem rosca, elas devem ter boa aparência e estar limpos. Se parecerem inacabados, tiverem ferrugem nos filamentos e até mesmo marcas de golpes nos filamentos, os filtros secadores são falsificados.

Tampa das conexões soldadas - solda ou rosca?
- Se os filamentos internos da tampa forem irregulares, o filtro será uma versão falsificada. 

Disco perfurado - entrada e saída?
- Ao remover as tampas e olhar dentro do filtro secador a partir da entrada e da saída, apenas um disco perfurado deve ser visível a partir da saída. Se for possível visualizar um disco perfurado a partir da entrada, o filtro secador é falsificado.

Pintura - pré-tratamento?
- Tente arranhar a pintura. Se a pintura começar a quebrar ou se o metal parecer muito brilhante depois disso, o risco de ser um filtro secador falsificado será grande.
Normalmente, filtros secadores falsificados não passaram por um pré-tratamento do revestimento, tornando-os bastante sensíveis à corrosão.

O que isso significa para o consumidor
Os consumidores devem estar cientes de que os dados técnicos em nossa documentação são baseados em testes dos produtos Danfoss. Ao utilizar produtos falsificados, essas especificações não são válidas e podem causar problemas na instalação de refrigeração finalizada.

Situação futura
Hoje, muitos produtos além dos filtros secadores estão enfrentando os mesmos problemas. As informações são baseadas em relatos de clientes e em testes internos.
Ao reconhecer essas diferenças, podemos garantir que selecionamos a Danfoss CERTA - A solução confiável.

Se você comprar um filtro secador de um atacadista confiável, garantirá que está comprando o “verdadeiro produto” e a “verdadeira qualidade”. 

Podemos fazer a diferença quando entendemos a diferença!

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.