Danfoss América Latina
Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Sensores de temperatura da Danfoss aumentam o rigor de controle

08 novembro 2008
Testes rigorosos com equipamentos de medição exclusivos, feitos sob medida, melhoraram os principais critérios de desempenho dos sensores de temperatura EGR (Exhaust Gas Recirculation-Recirculação do Gás de Exaustão). Os sensores de temperatura de Danfoss são agora ainda mais confiáveis do que antes em condições de extremas mudanças de pressão, flutuações de temperaturas e vibrações intensas.

Sensores verdadeiramente resistentes para motores extremamente robustos

Os sensores de temperatura EGR (Recirculação do Gás de Exaustão) precisam ser robustos. Eles necessitam suportar atmosferas agressivas, variações extremas de temperatura e vibrações intensas. E como são componentes principais em motores e maquinários que também precisam funcionar sob condições adversas, os sensores de temperatura da Danfoss precisam ser confiáveis e seguros. Eles têm de ser componentes nos quais você possa confiar.

Em conseqüência da crescente conscientização sobre o meio ambiente, os regulamentos para emissões de motores, tanto localmente quanto globalmente, tornaram-se mais rigorosos. E prometem tornarem-se ainda mais rigorosos em 2010. O que aumenta ainda mais as exigências sobre o desempenho dos motores – e sobre os sensores de temperatura que os monitoram.

Os sensores de temperatura desempenham um papel importante nos motores modernos e ambientalmente corretos. Ao recircular os gases de exaustão de volta para o fluxo de entrada, a combustão ocorre em temperaturas mais baixas e é gerada uma quantidade menor de NOx. O controle cuidadoso dos gases de exaustão e das temperaturas no ar da entrada são cruciais. E aí que a confiabilidade e o desempenho comprovado dos sensores de temperatura da Danfoss entram em ação.

Tempo de resposta rápido sob pressão
Os sensores de temperatura mais eficazes têm os tempos de respostas mais rápidos. A última geração de sensores de temperatura da Danfoss são 83 por cento mais rápidos que os sensores padrão, e 20 por cento mais rápidos que os sensores dos concorrentes mais diretos. A Danfoss acrescentou armadilhas de calor e um material de baixa condução de calor para melhorar a precisão das leituras dos sensores, mesmo nos ambientes mais hostis. Com isso o mais recente projeto da Danfoss satisfaz os principais critérios de desempenho para sensores de temperatura: 

    • Tempo de resposta rápido 
    • Precisão 
    • Confiável sob todas as condições

Feito sob medida para medir
A medição do desempenho dos novos sensores em desenvolvimento, especialmente a obtenção de dados precisos sobre os tempos de resposta, foi um desafio especial. A Danfoss acabou por projetar o seu próprio equipamento de medição. Totalmente controlado por computador, o sistema remove qualquer possibilidade o operador contaminar os resultados, e organiza os dados de uma forma fácil de tratar. Os projetistas da Danfoss realmente foram capazes de colocar os novos sensores de acordo com o seu ritmo e medir com precisão o desempenho, em cada etapa do caminho.

Para mais informações sobre sensores de temperatura da Danfoss, entre em contacto como o escritório local da Danfoss.


Por Christian Dall Larsen, Product Market Manager

Comunicação

Comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas.
A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.