Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Transmissor de pressão Danfoss MBS 2050

Os transmissores de pressão Danfoss mantêm os motores de caminhão funcionando com GLP

11 dezembro 2009
Quando um dos principais fabricantes de caminhões pesados e médios dos EUA quis ampliar seu programa ambiental, ele adaptou um sistema de combustível a gás natural liquefeito (GLP) desenvolvido por um fornecedor canadense de motores movidos a combustível limpo. O GLP é um combustível seguro, econômico, de baixas emissões de carbono, e portanto é ideal para uso em veículos 'ambientalmente limpos' – e o transmissor de pressão Danfoss é parte essencial dele.

Movendo caminhões 'ambientalmente limpos'

Caminhões 'ambientalmente limpos' são movidos por motores diesel modificados cuja partida é dada com o diesel e que então são passados para o GLP. Os motores são fornecidos por uma companhia baseada em Vancouver - e ela recomendou os transmissores de pressão Danfoss para o fabricante da unidade da bomba de GLP do Oregon.

A unidade da bomba de GLP é hidráulica, portanto manter o nível certo da pressão hidráulica do óleo é imperativo. Para isto, os transmissores de pressão MBS 2150 da Danfoss monitoram a pressão do óleo para a bomba, assegurando que a bomba e o sistema de alimentação de combustível inteiro funcionem sempre bem.

Ao oferecer uma alternativa de combustível limpo para motores diesel padrão, os caminhões ambientalmente limpos estão se tornando populares entre os operadores de frotas cativas, como transportadores de contêineres em portos. O mundo está procurando cada vez mais soluções amigáveis ao meio ambiente - e a regulamentação das emissões estão ficando cada vez mais estritas. Ao mesmo tempo, o número de postos de reabastecimento de GLP nos EUA está aumentando - e logo mais companhias de transporte rodoviário de longo curso e fabricantes de equipamentos fora-de-estrada poderão tirar proveito dos motores de baixos níveis de emissões.
Mas não são apenas os transmissores de pressão da Danfoss que mantêm os motores a GLP funcionando suavemente. Os sensores de temperatura, contactores e disjuntores Danfoss também podem ser usados em dispensadores de GLP e GNV para mantê-los funcionando mesmo nas mais severas condições.

Contate seu representante Danfoss mais próximo para obter mais informações.    

By Kevin Liekweg, Regional Sales Development Manager

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.