Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

O parceiro preferido da Danfoss no ramo de turbinas eólicas

30 maio 2008
Com custos em ascensão e com os recursos encolhendo, a busca por uma alternativa aos combustíveis fósseis se tornou um tema caloroso. Por ser um recurso natural ilimitado, o vento é uma das mais atraentes alternativas aos combustíveis fósseis. A energia produzida a partir do vento é limpa, rápida, competitiva, e independente do carbono.

Número de turbinas crescendo rapidamente

O número de novas turbinas eólicas em todo o mundo cresceu em média 22,3 por cento por ano nos últimos cinco anos. E uma recente previsão estima que este rápido crescimento continuará em média 20,7 por cento a cada ano, durante os próximos cinco anos. Em 2007 os dez maiores fornecedores de turbinas eólicas foram responsáveis por 95 por cento da produção total desse tipo de turbina. Isso significa ótimas notícias para o meio ambiente – e ótimas notícias para a Danfoss.

Os produtos Danfos ajudam a controlar as funções vitais, tais como caixas de transmissão e sistemas hidráulicos, em turbinas eólicas. Direta ou indiretamente nós fornecemos às dez maiores companhias mundiais de turbinas eólicas itens como sensores de pressão e temperatura, interruptores de pressão e temperatura, e válvulas industriais. Na realidade, todos os envolvidos na indústria de turbinas eólicas estão comprando produtos Danfoss – e muitos fabricantes requisitam especificamente sensores e interruptores Danfoss para seus equipamentos de turbinas eólicas.

Condições ambientais extremas colocam exigências rigorosas sobre as turbinas eólicas. Ventos fortes, condições agressivas em alto mar, mudanças bruscas na direção do vento, e altitudes elevadas, são fatores que afetam o desempenho das turbinas eólicas. Para atender essas demandas, os sensores de pressão dedicados da Danfoss incorporam tecnologia piezo-resistiva, o que os tornam ideais para as exigentes aplicações em turbinas.

Para fornecer suporte adicional aos nossos maiores clientes de turbinas eólicas, a Danfoss estabeleceu uma equipe de gerenciamento de contas. Essa equipe trabalha muito próxima às cinco maiores companhias mundiais de turbinas, incluindo a Vestas, Gamesa e Suzlon, para otimizar o uso de produtos Danfoss e ajudá-las a obter o melhor da energia eólica.


Outro novo desenvolvimento na Danfos é a Danfoss Wind Power, criada pela Danfoss Ventures. A Danfoss Wind Power trabalha muito próxima das divisões da Danfoss para promover produtos para a indústria de turbinas eólicas. A Danfoss Wind Power tem foco em conversores de freqüência e eletrônica para potência, ambos os quais são de nossa Danfoss Motion Controls Division (Divisão de Controles de Movimento). Isso fortalece ainda mais nossa contribuição para a indústria de turbinas eólicas.

A energia eólica é importante para a Danfoss. Como fornecedor de produtos dedicados para os criadores de tendências em turbinas eólicas, nós estamos trabalhando intensamente para garantir que no futuro a energia eólica produza uma parcela ainda maior da eletricidade global.


Por Per Sønderriis, Business Development Manager – Marine & Power Generation

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.