Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

O display digital da Danfoss simplifica a montagem e a manutenção de sistemas de bombas impulsoras

17 abril 2008
Um integrador de bomba impulsoras da Califórnia substituiu os medidores de pressão pelo display digital MBD 1000 e por transmissores de pressão MBS 3000, economizando custos de montagem, de teste, manutenção e serviços.
A California Hydronics, com sede em Hayward, na Califórnia, distribui equipamentos comerciais e residenciais de aquecimento e caldeiras por meio de fornecedores, no noroeste dos Estados Unidos. A Cal Hydro tem também um florescente negócio de sistemas de caldeiras montadas em plataformas prontas para uso e bombas impulsoras de água. O sistema utiliza o transmissor de pressão MBS 3000 da Danfoss, juntamente com o display digital do plug-in do MBD 1000 para dar-lhe uma vantagem no mercado.

Tempo reduzido de instalação e maior facilidade de manutenção

Os altos edifícios comerciais ou residenciais requerem sistemas de bombas impulsoras dedicadas para garantir uma pressão apropriada em todos os andares. Nos últimos anos os controles para estas instalações tornaram-se progressivamente sofisticados e eficientes. Embora a maioria dos integradores atualmente utilize sensores eletrônicos para fornecer informações sobre a pressão, muitos deles ainda empregam antigos medidores convencionais para monitoração visual da pressão.

Com a substituição dos medidores tradicionais pelas unidades de display digitais do plug-in do MBD 1000 e por transmissores MBS 3000 da Danfoss, a Cal Hydro reduziu os tempos de montagem e de teste e os sistemas tornaram-se mais fáceis para operação e manutenção.

Medidores comuns de pressão com mostradores do tipo dial são relativamente baratos, mas carecem de precisão e repetitividade de um medidor para outro. Os medidores requerem também encanamento dedicado e substituições freqüentes. Uma vez instalado, o medidor deve ser calibrado. Se os números não coincidirem, o erro deverá ser levado em conta em futuros reparos em campo ou manutenções de rotina, com acréscimos desnecessários de tempo, complexidade e custos.

A solução da Danfoss substitui o medidor e seu respectivo encanamento pelo MBD 1000 acoplado diretamente ao transmissor MBS 3000, economizando consideravelmente o tempo de montagem e as despesas. Como o display é alimentado pela mesma tensão CC que alimenta o transmissor, não há necessidade de nenhuma fiação extra. O display do MBD 1000 pode ser ajustado digitalmente para coincidir exatamente com a leitura do controlador. Como a saída do display está fixa no transmissor, a precisão é assegurada ao longo do intervalo total da pressão operacional.

Algumas vantagens adicionais do MBD 1000 são a sua programabilidade e adaptabilidade de montagem. A programação simples permite que as leituras sejam exibidas em várias unidades de medida diferentes, tais como PSI, bar ou kPA. A montagem facilmente ajustável permite que o MBD 1000 seja girado para facilitar a visão.

A solução do transmissor Danfoss com o kit do display custa à California Hydronics um pouco mais que a combinação do transmissor de um concorrente com um medidor convencional. Mas graças à montagem simplificada o custo real instalado é consideravelmente menor, sem mencionar a economia nos serviços e manutenções futuros.

Por Harold Barcus

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.