Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Estande Danfoss na feimafe 2009

Componentes industriais lançados na 12ª Feimafe buscam eficiência energética

17 junho 2009
Desde que as indústrias, assim como empresas de modo geral, passaram a se ater à questão de sustentabilidade, diversas ações foram adotadas por elas para que parte da sua produção revertesse em algum benefício para a população como um todo. Uma das mais visadas é a responsabilidade ambiental, já que há diversas iniciativas relacionadas a este tema com forte relação com a Qualidade de Vida. Por isso, a Danfoss, fabricante dinamarquesa de componentes para a indústria e refrigeração, optou por lançar na 12ª edição da Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura (Feimafe) dois de seus produtos. Focada em desenvolver soluções que visem a um melhor consumo de energia em operações industriais e comerciais, a multinacional foi uma das expositoras da Feira, que ocorreu entre os dias 18 e 23 de maio, no Centro de Exposições do Anhembi, em São Paulo (SP) e, neste ano, teve como tema principal a Qualidade de Vida.

A Danfoss apresentou novos componentes desenvolvidos para que atividades de indústrias de diversas áreas possam fazer um melhor uso da energia consumida

A Danfoss lançou na Feimafe 2009 o Conversor de Frequência VLT® FC51 Micro Drive, que teve sua faixa de potência estendida para controle de motores de até 30 CV – 380 V, e o Soft Starter MCD 500, que traz embarcada a mais avançada tecnologia em partida e parada suave de motores elétricos, com capacidade para acionar motores de até 1600 ampères. Ambos são indicados para indústrias de alimentos e bebidas, água e saneamento, ar condicionado e refrigeração, açúcar e álcool, entre outras, e permitem uma maior eficiência energética nas estruturas em que são instalados por características distintas.
Para contribuir para uma maior eficiência energética, um Soft Starter, em linhas gerais, é um dispositivo que faz com que máquinas e motores de uma determinada estrutura comecem a funcionar em velocidade que cresce gradativamente. Isso permite melhor uso da energia consumida porque evita uma maior perda por dissipação que acontece quando o acionamento é feito diretamente. Já o conversor de frequência controla a velocidade de funcionamento de equipamentos durante a produção, fazendo com que operem de acordo com a demanda necessária, sem que haja um desperdício de energia por um uso com velocidade maior do que é preciso.
Família de conversores VLT® Micro Drive FC51
O diretor de vendas da Divisão de Controle de Acionamentos da Danfoss do Brasil, Ronaldo Bartolomei, explica a participação da empresa na Feimafe. “Acreditamos que as iniciativas de sustentabilidade das empresas e indústrias que têm relação direta com o resultado de seus negócios serão mantidas em 2009. Reduzir custos de consumo de energia e água, bem como de outros recursos naturais, enquadram-se neste caso, além de ser ambientalmente correto, e é isso que buscamos oferecer com os nossos produtos. Por isso, acreditamos que nossa participação na feira foi um sucesso tanto de público visitante quanto de novas possibilidades de negócio. Recebemos mais de 3.000 visitantes durante os seis dias de feira e estimamos um potencial de negócio na ordem de R$ 2 milhões anuais para a nossa divisão. Nossos produtos são peça fundamental na maioria das máquinas expostas na Feimafe e os avanços tecnológicos são cada vez mais uma exigência do mercado consumidor que demanda máquinas com alto grau de eficiência, precisão e flexibilidade”, afirma ele.

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.