Danfoss América Latina
Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Fabricante de hidráulica personalizada usa Danfoss para garantir confiabilidade

Fabricante de hidráulica personalizada usa Danfoss para garantir confiabilidade

09 outubro 2009
A CYMAX AG, estabelecida na Suíça, fabrica sistemas de controle e drivers hidráulicos personalizados. Comparados com os sistemas hidráulicos padrão, os sistemas hidráulicos personalizados oferecem maior eficiência em termos de construção, funcionalidade e custo. E, naturalmente, os clientes esperam alta qualidade e confiabilidade quando encomendam produtos personalizados. Por isso, a CYMAX passou a usar sensores e válvulas de regulagem Danfoss em 2004.

Desenvolvendo uma parceria competente

Fabricar unidades e hidráulicas personalizadas significa ouvir atentamente os requisitos do cliente. Os clientes desejam uma unidade que se ajuste ao processo e ao espaço da sua instalação. Ela deverá oferecer monitoramento adicional, incluir elementos de aquecimento e refrigeração - e precisa ser estética e fácil de usar. Naturalmente, também deve ser extremamente confiável, por isso a escolha dos componentes certos é essencial. Para a CYMAX, a Danfoss foi a opção óbvia para sensores e válvulas de regulagem.

Então, que produtos Danfoss os sistemas hidráulicos personalizados da CYMAX usam? Vários. AVTA, uma válvula termostática com sensor de temperatura, regula os sistemas de refrigeração da unidade. A válvula solenóide EV220B ajuda a desligar o sistema de refrigeração quando o processo operacional estiver concluído. E há dois transmissores de pressão MBS 3050: um regula um conversor de freqüência que aciona uma bomba hidráulica; e o outro monitora o sistema.

A CYMAX ficou satisfeita com o excelente desempenho dos sensores e das válvulas de regulagem e recentemente expandiu seu portfólio Danfoss para incluir o trocador de calor B3-052 que retira calor do sistema hidráulico.

Com sua durabilidade, alta qualidade e confiabilidade, os produtos Danfoss agregam valor porque trabalham com eficiência e duram. E com nossa rede global de fornecedores, a Danfoss está perto, não importa onde a sua empresa estiver localizada.

Entre em contato com o seu fornecedor Danfoss mais próximo para começarmos a desenvolver uma parceria sólida.


Por Kurt Kälin, Account Manager

Comunicação

Comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas.
A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.