Como as autoclaves salvam vidas
Pode parecer um dispositivo simples, mas a autoclave ocupa o centro de todas as operações clínicas hospitalares e dentárias, garantindo que os pacientes sejam tratados somente nos ambientes mais higiênicos, livres de microorganismos prejudiciais. Mas o que ela faz exatamente?
Após o uso, os instrumentos médicos ou dentários são colocados em uma autoclave onde vapor e água superaquecidos (a 134° C ou mais) e em alta pressão matam todos os agentes infecciosos como bactérias, vírus e outros micróbios potencialmente perigosos.
Padrões de mercado exigentes
É crucial que cada componente seja robusto e confiável, pois uma falha minúscula poderia significar a diferença entre uma operação bem-sucedida e uma infecção descontrolada. Por causa disso, todo sensor e válvula Danfoss deve atender padrões de mercado exigentes.
Rodrigo Souza, Sales Engineer da Danfoss Brazil, explica por que isso interessou à Danfoss e aos seus clientes. "Quando começamos a focar o setor de saúde cerca de 10 anos atrás, observamos que poderíamos tomar algumas das nossas válvulas que já tinham sua confiabilidade comprovada no campo e aplicá-las sem qualquer modificação, ou seja, elas atendiam as especificações e as normas exigidas pelos hospitais e clínicas dentárias."
Nas autoclaves hospitalares, os transmissores de pressão MBS 4500 e MBS 33 (versão absoluta) controlam a pressão nas câmaras interna e externa, enquanto que os sensores de temperatura MBT 153 controlam a temperatura. As válvulas solenóides EV225B e EV210B controlam vapor e água e a EV250B ajuda a controlar a bomba de vácuo.
Uma parceria frutífera
Bem no início, a Danfoss fez parceria com Cristófoli, que na época fabricava somente 100 autoclaves dentárias por mês. A parceria mostrou ser frutífera. “Cristófoli gostava do fato de poder comprar válvulas solenóides de alta qualidade de um grande fabricante global, o que significa que podiam contar conosco onde quer que vendessem suas máquinas," declarou Rodrigo. “E agora produzem perto de 1000 unidades por mês – todas com componentes Danfoss confiáveis.”