Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Contatores Danfoss, uma escolha preferencial na indústria de equipamentos de soldagem

Contatores Danfoss, uma escolha preferencial na indústria de equipamentos de soldagem

26 agosto 2009
Observe os componentes internos de qualquer transformador portátil ou máquina de soldagem do tipo inversor e há boas chances que você encontrará um contator Danfoss lá dentro. Projetado para conectar e desconectar cargas que exigem altas correntes, os contatores fazem os equipamentos de soldagem funcionarem suavemente e com segurança. Sua reputação de serem os melhores nesse ramo, fizeram os contatores da Danfoss se tornarem os preferidos de uma empresa polonesa líder na produção de equipamentos de soldagem.

Criando parcerias baseadas em qualidade e confiança

Há uma grande variedade de tecnologias para soldagem elétrica, entretanto a necessidade de ligar e desligar a corrente central da solda é comum a todas elas – e é aqui que os contatores entram em ação. A linha de contatores CI da Danfoss permite comutação isenta de problemas e máxima proteção para os equipamentos de soldagem. Disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos a partir de CI6, a linha CI é construída de maneira robusta e confiável. Como os contatores Danfoss são renomados pela sua capacidade de atender o extremo desempenho exigido pelos fabricantes dos melhores equipamentos de soldagem, eles são a escolha preferida.

Com a linha CI, você também obtém os benefícios de um projeto compacto, com trilho de montagem DIN ou parafusado e uma gama de potências que varia entre 2,2 e 90 kW.

A qualidade dos produtos Danfoss também é assegurada por um serviço de primeira classe para atendimento aos clientes. Quando a companhia Lincoln Electric Bester, fabricante de equipamentos de soldagem, localizada na Polônia, necessitou de um contator especialmente projetado para seus controladores, a Danfoss enviou um time de projetistas para trabalhar junto com a companhia. Os testes do contator personalizado foram bem sucedidos, consolidando uma parceria baseada em qualidade e confiança.
Além dos contatores, outros produtos da Danfoss também são utilizados em equipamento de soldagem
Além dos contatores, outros produtos da Danfoss também são utilizados em equipamento de soldagem. Frequentemente muitas máquinas de soldagem utilizam um gás neutro que necessita ser controlado, e pequenas válvulas solenóides da Danfoss são produtos populares para essa função.

Por isso, na próxima vez que você for verificar seu equipamento de soldagem, certifique-se que a Danfoss está lá dentro.

Entre em contacto com o escritório Danfoss mais próximo para obter mais informações sobre o nosso extenso portfólio de controles elétricos para motores.


Por Pawel Zmyslowski, Sales Manager Poland

Comunicação

A comunicação interna e externa são as nossas ferramentas mais importantes para nos ajudar a atingir as nossas metas. A comunicação é baseada em um diálogo aberto e honesto com nossos clientes que vão futuramente passar o que pensam sobre o Grupo Danfoss.