Novidades
> Novidades
> Negócios
> Produtos
> Soluções e Eventos
> RSS News Feed
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blocos de válvulas ICF da Danfoss são utilizados em fábrica da Budweiser na China

Budweiser experimenta os benefícios do bloco de válvulas ICF da Danfoss

02 janeiro 2012
A aplicação da estação de válvulas ICF diminuiu significativamente o tempo de manufatura do projeto da Budweiser em sua fábrica de Ziyang, na China. Além disso, o bloco de válvulas ICF ajudou a garantir a estabilidade e facilidade de manutenção do sistema de refrigeração. Esta solução também ajuda a alcançar economias consideráveis.

Neste projeto, a solução ICF, da Danfoss, mostrou quão extraordinário é o seu efeito

Segundo os dados calculados, os 178 blocos de válvulas ICF Danfoss podem ajudar a fábrica de Ziyang da Budweiser a obter mais de 50% de economia nos custos das instalações de válvulas e mais de 30% de economia com custos de manutenção e operação das mesmas.

Como primeira unidade de produção da Budweiser na região sudoeste, a fábrica de Ziyang, na província chinesa de Sichuan, reflete o significado estratégico do mercado interno chinês para o Grupo Budweiser. Para manter o ritmo do plano de comissionamento, o período de construção da área de fermentação do sistema de refrigeração não pode durar mais do que 4 meses.

Neste projeto, a solução ICF, da Danfoss, mostrou quão extraordinário é o seu efeito. Em comparação ao projeto tradicional dos componentes de válvulas industriais, o bloco de válvulas ICF reduz significativamente a quantidade de soldas e, como não necessário desmontá-lo durante a soldagem, poupa-se muito tempo nesse processo. O tratamento de superfície dado à ICF a torna adequada para o ambiente próximo ao tanque de cerveja, onde há variação do nível de umidade e temperatura do ar devido à formação constante de gelo, etc.

Além da instalação da ICF na área de fermentação, uma série de controles de Refrigeração Industrial da Danfoss também foram instalados nos sistemas de desoxidação, armazenamento de cerveja, e controle de água gelada. Com base na tecnologia avançada e produção confiável, a Danfoss está ajudando o cliente a obter economia de energia significante neste projeto.

Os mais de 15.000 blocos de válvulas ICF instalados no mundo inteiro ajudam nossos clientes a economizar espaço para a instalação e tempo de manutenção - aumentando assim a eficiência geral do trabalho. O bloco ICF é projetado e testado para suportar uma máxima pressão de trabalho de até 52 bar (750 psi) em uma faixa de temperatura de –60ºC a +120°C, o que o torna adequado para a operação com o refrigerante natural CO2 e outros futuros refrigerantes de alta pressão.
Bloco de válvulas ICF da Danfoss
Na Danfoss, acreditamos que o real valor vem da economia de tempo e dinheiro, e que com o bloco de válvulas ICF, os nossos clientes no mundo inteiro simplificaram o projeto dos seus sistemas e economizaram tanto tempo quanto dinheiro.

O genente de vendas regional Anning Zhang afirma:
“O bloco de válvulas ICF da Danfoss requer um espaço mínimo em comparação às estações de válvulas tradicionais, e é exatamente por isso que a fábrica da Budweiser em Ziyang, na China, optou por ele”.
ICF Valve Stations

Refrigeração Industrial Danfoss

Temos uma linha completa de componentes para aplicações de Refrigeração Industrial.