EnVisioneering
> EnVisioneering
> Inovação na Engenharia
> Eficiência na Energia e Redução de Emissões
> Responsabilidade Ambiental
> Produtos EnVisioneering
> Revista Solutions
> Cases Envisioneering
> 3º Simposio EnVisioneering
> 4º Simpósio EnVisioneering
> Cadastre-se
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Unidade de manutenção da Sabesp de Caraguatatuba: VLT

Solução Danfoss atua na preservação do meio ambiente no litoral paulista

VLT® AQUA Drive, utilizado pela Sabesp em Caraguatatuba, proporciona ganho em eficiência nas operações e redução da possibilidade de falhas

  Quem aproveita as férias para uma temporada no litoral talvez não faça idéia de que exista tecnologia de ponta mantendo a balneabilidade das praias. Hoje, é possível dizer que o litoral norte do Estado de São Paulo já conta com soluções Danfoss para que seja possível desfrutar do que a natureza oferece de melhor. 

  Em dezembro de 2006, a unidade de manutenção da Sabesp de Caraguatatuba adquiriu, via processo licitatório, seus primeiros equipamentos VLT® AQUA Drive, linha de conversores de freqüência produzida pela Danfoss. Os equipamentos adquiridos foram aprovados pelos engenheiros e técnicos da unidade, se destacando na concorrência promovida pela empresa, pelo fato de disporem de tecnologias de ponta incorporada desde os modelos standard, diferenciando-se ainda dos demais equipamentos encontrados no mercado por ser desenvolvido especificamente para o serviço de saneamento. "O VLT® AQUA Drive atendeu a todas as exigências técnicas da empresa que foram colocadas na licitação, mostrando-se plenamente aplicável na geração de soluções para as necessidades dos sistemas de saneamento. Um dos destaques observados foi o oferecimento de funções dedicadas ao controle e proteção de bombas centrífugas", explica Rodrigo Souza, responsável pelas especificações para aquisição de equipamentos da unidade. 

  Os equipamentos Danfoss também são fornecidos com uma camada de verniz especial sobre as placas eletrônicas (Coated), que oferece proteção adicional a ambientes naturalmente agressivos. Vale destacar que esta proteção, em conversores encontrados no mercado, é um adicional, o que torna o produto Danfoss ainda mais econômico e eficiente. "Para quem trabalha em um ambiente naturalmente agressivo – os equipamentos estão sujeitos à ação da maresia – a proteção já é um fator interessante, principalmente por ser standard", explica Rodrigo Souza. 

  A tecnologia fornecida pela Danfoss tem como diferencial garantir à unidade ganho de eficiência na instalação, já que oferece à Sabesp a possibilidade de reduzir a quantidade de componentes, como relés, micro CLP, temporizadores e pressostatos. Assim, há considerável diminuição de custo e melhoria do sistema. "Isto também se configura em vantagem, pois se tenho um sistema com número menor de componentes, estou sujeito a um número menor de falhas. Em caso de uma falha eventual, o tempo de identificação dela é menor, porque tenho poucos componentes. Com isso, tenho aumento de confiabilidade da instalação", exemplifica o técnico.

  Evitar falhas é parte vital do trabalho de uma unidade de manutenção. Até porque um problema causado por ineficiência do sistema pode causar estragos significativos. A preocupação com a preservação do meio ambiente faz com que a unidade trabalhe atenta a toda a operação. Um sistema otimizado evita paradas não programadas, diminuindo os riscos de extravasamento de esgoto.

  O extravasamento de uma unidade de esgoto pode gerar problemas ambientais sérios. "Imagine um extravasamento de esgoto durante a temporada! A cidade cheia de turistas e, de repente, uma estação apresenta um problema e o esgoto atinge a praia! Além do impacto ambiental, que é imenso, isso traria também prejuízos para a imagem da empresa", avalia Rodrigo. Deste modo, a confiança que a linha de conversores Danfoss oferece à Sabesp permite à empresa vigiar também, pela preservação do meio ambiente e pelo bem-estar da população local e dos turistas, pilares que sustentam o conceito EnVisioneering® da Danfoss.

  Eficiência no serviço de saneamento é também outro foco do trabalho da Sabesp. Ilhabela, por exemplo, costuma receber, durante a temporada, um número de turistas cinco vezes superior à população da cidade. Para dar conta de situações como esta, algumas instalações da Sabesp operam com dois conjuntos motobomba, sendo um com cerca de um terço da capacidade do outro. Deste modo, o conjunto motobomba de menor potência opera ao longo do ano, enquanto o de maior potência trabalha durante a temporada. Normalmente, são necessários dois conversores para o acionamento das bombas – cada uma delas necessita de um conversor configurado de acordo com as características do conjunto. O conversor Danfoss permite que a configuração seja feita de forma automática por oferecer até quatro parametrizações para o mesmo conversor. "Assim, é possível configurá-lo para atender a determinada situação com uma bomba maior, outra com a bomba menor e, pela lógica interna, é possível fazer a troca de acordo com a necessidade. Esta possibilidade já está em análise, pois gera aumento de eficiência na operação da instalação", informa Rodrigo.

  Outra vantagem apresentada pelo VLT® AQUA Drive é a facilidade de operação. A parametrização das configurações e a estruturação do menu facilitam a configuração do drive, agilizando o processo de instalação e minimizando os tempos de parada em caso de mudanças e/ou alterações que venham a ser necessárias. "O equipamento traz, inclusive, a descrição dos parâmetros. É como se o manual estivesse embutido no conversor. Não é preciso usar o manual do aparelho toda hora e é possível configurá-lo em campo, mesmo sem o manual, o que agiliza, por exemplo, um atendimento emergencial", resume o técnico.

  "A solução proposta pela Danfoss foi colocar o VLT® AQUA Drive para a melhoria dos processos, pois, com o conversor de freqüência, é possível ajustar a aplicação à necessidade e, com isso, ganhar benefícios, como economia de energia", avalia Renato Monticelli, Gerente de Vendas para a Área de Saneamento para América Latina da Danfoss do Brasil. A solução com grau de proteção IP55 com seccionadora e fusíveis incorporados no produto coloca a Danfoss à frente da concorrência, por fornecer ao cliente um conversor de freqüência que pode ser instalado fora do painel elétrico, evitando sobrecustos.